This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA337:INA337将达到饱和状态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA337, LMV321, INA321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1190766/ina337-ina337-going-to-saturation

器件型号:INA337
主题中讨论的其他器件: LMV321INA321

我使用增益为1的 INA337仪表放大  器、根据所附的原理图、通过电阻分压器网络读取高电压405V 信号。 我在输入端为该电路添加了2.5V 基准作为共模电压。

在正常情况下或大多数情况 下、我在放大器的输出端获得808.3mV 的结果、但在某些情况下、在输出引脚上获得5V 的结果。 如果我对电路进行电源复位、则电路再次正常工作。 我无法理解这种故障的原因是什么。

此致
Venkat

e2e.ti.com/.../INA337-Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMV321缓冲器周围的所有电路、我怀疑 在上电条件下、浮动 Vin 会导致电路 进入闭锁状态、从而导致 VF1输出满贯到正电源轨。  

    请在下面找到两种解决方案、以解决该问题。

    e2e.ti.com/.../INA337-Simulation_5F00_ML.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Marek、

     在故障情况下、我 测量 了 Vref 电压(LMV321 o/p)、它在2.5V 时保持稳定、这是设计中正确的电压。  

    因此、我怀疑这种故障是否有任何其他原因。

    是否存在任何共模电压问题?

    此致
    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    INA 也可以进入锁定状态。

    请记住、在断电期间、电路输入端高电压的唯一电流路径是 INA 的输入保护二极管和 LMV321的输入和输出保护二极管。 因此、在加电之前连接高电压时、您会超出运算放大器的最大输入电压范围、这可能导致闩锁或锁定。

    Marek 提到的锁定听起来很可信、在这种电路中经常发生。 因此、我将重新设计电路、使电路输入端的高电压可以看到信号接地的直接路径。 实现这一点的一种方法可能是使用双极电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Kai 的建议、如果您想了解  问题背后的原因、除了 LMV321周围的电压外、还应 使用示波器探测 INA337周围的电压、以消除不稳定的可能性(万用表仅显示 rms 值)。  如果电路按照设计进行适当偏置、我不会看到任何一个 IC 的输入共模电压受到违反-但是、问题是在上电序列期间会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉! 我之前没有听说过、我在  +ve 和-ve 两侧连接了两个与 Vin 串联的干簧继电器(开关)。 只有在 INA337可使用5V 电源后13ms、才能启用这些功能。 因此  、在启用 HV 输入之前 、INA337和 LMV321电路会通电并保持稳定。

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    簧片继电器和大多数其他继电器表现出令人不快的行为:触点需要最小电流才能可靠接通。 对于极低的电流、应使用专为所谓"干负载"设计的继电器。 此类继电器具有由位于惰性气体环境中的固体金层制成的触点。

    您能否在原理图中显示继电器的确切安装位置?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海凯

    请找到所附的图、其中显示了簧片继电器(SHV05-1A85-78L3K)的位置

    此致
    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    好的、此时400V/1200k = 330µA μ A 的电流将流经继电器触点、并且继电器可能工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    您不能指定是 使用单个5V 电源为两个 IC 供电、还是使用单独的电源(原理图上显示的是 V1和 V2)。  但是、即使您使用单电源、IC 的加电时间也可能 不同-如果 V2在 V1之前加电、这可能会导致 INA321 ESD 保护二极管正向偏置、如下所示、从而导致锁定情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    由于早期的锁定、闩锁或任何其他过压事件可能已经损坏了您的运算放大器、因此我建议用新的运算放大器替换它们、并再次检查电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谨慎一点、Kai。  谢谢你。