Other Parts Discussed in Thread: INA337, LMV321, INA321
主题中讨论的其他器件: LMV321、 INA321
海
我使用增益为1的 INA337仪表放大 器、根据所附的原理图、通过电阻分压器网络读取高电压405V 信号。 我在输入端为该电路添加了2.5V 基准作为共模电压。
在正常情况下或大多数情况 下、我在放大器的输出端获得808.3mV 的结果、但在某些情况下、在输出引脚上获得5V 的结果。 如果我对电路进行电源复位、则电路再次正常工作。 我无法理解这种故障的原因是什么。
此致
Venkat