This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:带宽和输出上升时间

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192105/ina280-bandwidth-and-output-rise-time

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我想使用下面的公式估算上升时间。

TR = 0.35/带宽

我可以将数据表中的"带宽"用于方程的分母吗? 我将使用 A3 (增益为50V/V)。 则 tr 将为0.38us。  

但是、如果 Vsense 不是40mV 会怎么样呢? 如果 Vsense 发生变化,bnadwidth 也会发生很大变化? 在系统中、Vsense 会根据 Rsns 上的电流不断变化。  

我也不知道如何从图7-2中为上面等式的分母选择"带宽"。 它会根据输出电压而变化。 但与 Vsense 一样、输出电压在系统中不断变化。 应选择哪个"带宽"值进行上升时间估算?

谢谢、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    µs 不考虑额定2V/μ s 的压摆率? 图6-24应该有所帮助。

    另外、我们还看一下趋稳时间、5µs μ s 对于1%趋稳时间、9µs μ s 对于0.5%趋稳时间。 稳定时间让您很好地了解输出信号跟随输入信号的速度。

    或者您对小信号行为更感兴趣吗? 为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我要问这个问题以查看小信号行为。 我可以运行 Tina-ti sim、但我还想了解理论和简单计算。

    谢谢!

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我认为上升时间公式(0.35/BW)基于理想的单极滚降频率响应。 即使如此、我也不会使用它来估算 INA280上升或稳定时间。

    频率响应带宽规格在 Vout 的直流分量(或 Vsense 直流分量)处于图7-2所示的最佳范围内进行测试。 该器件的 BW 将随着 输入信号的直流分量的变化而变化、如图7-2所示。

    由于这些原因、如果 Vsense 开始低于最佳直流工作点、则很难估算上升时间到阶跃响应。  如果 Vout 从0V (饱和)开始、上升/稳定时间也会更长。

    如果 INA280能够驱动一个 ADC、那么使用这些 BW 曲线的最佳方法是过于确定、 具体取决于 Vout 的直流分量在最坏情况下的位置。

    对于 Vout 至少处于线性区域(>50mV)的任何阶跃响应、Vout 将根据阶跃的大小以其电流 BW 进行响应或进入压摆模式。 随着 Vout 的升高、其带宽在增加、因此它将与它所拥有的 BW 趋稳、其中 Vsettle 决定了稳定带宽、如图7-2所示。

    图6-24和6-25可以帮助您深入了解这些阶跃响应、但总体而言、应始终考虑并执行验证。 您可以使用仿真模型、但遗憾的是、未对该 BW 与 Vout_DC 之间的关系建模、因此该模型将更适合这些情形。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    您的"小信号"有多小?

    Kai