This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900EVM-PDK 用户手册/电路板标签不匹配

Guru**** 2559340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192189/ads8900evm-pdk-user-manual-board-labeling-mismatch

《ADS8900EVM-PDK 用户指南》引用了不在 ADS8900EVM 板上的跳线和跳线位置。  ADS8900EVM 电路板上还有用户指南中未提及的跳线。 在哪里可以找到用于差动和单端输入的 ADS8900的跳线配置?

我们的板具有的  
J1、J2都只有2引脚跳线
J3、J7模拟输入
J4、J6 3引脚跳线、其中一个引脚用1表示
J8、3引脚跳转、无注释引脚
没有 JP5b 或任何 JP 标记的跳线(即仅标记 J)
模拟输入 J3没有任何2.5V 或2.6V 选择器。
本手册显示以下内容:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    我们在大约2年前更新了 ADS8900BEVM、还更新了用户指南。  我想您有之前版本的 EVM 板。  随附的用户指南的先前版本应与您的电路板相匹配。

    e2e.ti.com/.../sbau269a.pdf

    如果本用户指南与您的电路板不匹配、请附上电路板照片。  谢谢。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用