请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
《ADS8900EVM-PDK 用户指南》引用了不在 ADS8900EVM 板上的跳线和跳线位置。 ADS8900EVM 电路板上还有用户指南中未提及的跳线。 在哪里可以找到用于差动和单端输入的 ADS8900的跳线配置?
我们的板具有的
J1、J2都只有2引脚跳线
J3、J7模拟输入
J4、J6 3引脚跳线、其中一个引脚用1表示
J8、3引脚跳转、无注释引脚
没有 JP5b 或任何 JP 标记的跳线(即仅标记 J)
模拟输入 J3没有任何2.5V 或2.6V 选择器。
本手册显示以下内容: