This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2132:热性能数据

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192202/ina2132-thermal-data

器件型号:INA2132

 我正在寻找器件 INA2132UA 的结至外壳和结至电路板热阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结至外壳和结至电路板热阻仅适用于带有散热焊盘的 IC 封装。  由于 INA2132UA 使用无散热焊盘的标准 SO-14封装、因此仅指定了结至环境热阻-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传导冷却系统中、由于对环境的对流可忽略不计、因此建议对温度进行何种计算?

    我的传导冷却模型将具有电路板温度、但由于系统是封闭的并受各种环境影响、因此不是一种估算环境温度的简单方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudia、

    那么、您如何冷却印刷电路板?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克劳迪亚

    即使我们可以为您提供 INA2132的结至外壳热阻、电路板温度也不等于无散热焊盘封装的外壳温度。  我的建议是尝试使用温度传感器来测量系统外壳内的环境温度、这可能比完成容易一些。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的、系统是传导冷却的。 因此、PWB 也将通过传导进行冷却。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将看到他们可以挖掘哪些测试数据。 TI 是否在器件上有任何指定温度/功率等与 MTBF (或类似参数)的可靠性数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在下面、请找到 INA2132可靠性数据、包括在55C 的典型使用(结温)下4.71*10^9的 MTBF。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=INA2132UA&cpn=&partNumber=INA2132#resultstable

    可使用基于阿累尼乌斯方程的加速因子计算不同使用温度下的等效 MTBF:

    例如: