This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV2011:恒流电路

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV2011, OPA392, OPA387, OPA325, LM7705, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192372/lmv2011-constant-current-circuit

器件型号:LMV2011
主题中讨论的其他器件: OPA392OPA387OPA325LM7705TINA-TI

您好,

我对 LMV2011有一些疑问

我构建了一个使用运算放大器和 PNP 晶体管来控制 LED 的电路

但我的电路上存在一些误差。  

蓝色一个使用 LMV2011、黄色一个使用其他供应商的运算放大器

下面的电压是施加到 LED 的阳极电压的测量值、实际压降电压大约为50mV ~ 100mV。

除了运算放大器之外、电路中没有差异。

我想知道蓝色 LED (LMV2011)为什么会如此运行。

我是否可以检查什么以了解电压为何如此?

我每次都能从 TI E2E 支持论坛获得大量帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。

    LMV2011没有轨到轨输入;它需要为正电源提供1.8V 的余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这里是原理图

    我并不完全理解"它需要1.8V 的正向电源余量。"

    运算放大器输入为0V 至2.5V

    您能解释更多吗?  

    谢谢、

    Rona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV2011在输入电压接近正电源时无法正常工作。 无论如何、在该电路中、这不是问题。

    请测量放大器所有输入和输出端的电压、并检查它们是否没有振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rona:

    [引用 userid="385292" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192372/lmv2011-constant-current-circuit "]黄色部分正在使用其他供应商的运算放大器[/quot]

    什么 OPAMP? 还有零漂移斩波运算放大器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rona、

    LMV2011电路不适用于低于70mV Vout_min 的 Vout -请参阅下文。  

    由于 VCM = VG1/10、这意味着最小 VG1必须为700mV -请参阅下文。  这会导致最小 I_LED 电流为700mV/100或7mA -请参阅以下使用 Vout_min=0的理想运算放大器的仿真结果。  即使对于 Vout_min=in=VG1=0、I_LED=0的理想运算放大器、电路也会停止工作。

    由于运算放大器输出可能会自行摆动到负电源轨、这也意味着最小 VG1=Vout_min*10、这会导致最小 LED 电流 Vout_min/10。

    我们还有一些其他运算放大器、例如 OPA392和 OPA325 (线性)或 OPA387 (斩波)、Vout_min 在20mV 以内、允许最小 VG1为200mV 或最小 I_LED 为2mA。  但是 、最小 Vout 和最小 VG1范围直至接地的唯一方法是使用 LM7705等负电荷泵偏置负电源引脚。

    下面是您应用的 TINA-TI 电路。

    e2e.ti.com/.../Rona-ideal-op-amp-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek Lis

    感谢您的回复

    我对您的答案有疑问

    1.据我所知、Vout 至少为70mV、因此 VG1也可以为70mV? 因为 IOP2的输出可能低至70mV。

    下图 是 IOP1表示的实际运算放大器输出的测量波形。

    它从5V 变为4.25V、开始时下降大约70-80mV、然后返回到4.25V。

    您提到的 Vout min 与该波形之间有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rona、

    请参阅以下内联答案:

    1.据我所知、Vout 至少为70mV、因此 VG1也可以为70mV? 因为 IOP2的输出可能低至70mV。

    是的、由于最小 VG1等于最小 Vout、这是正确的。  因此、最小 VCM 为7mV、最小 I_LED 为700uA -请参阅下文。

    下图 是 IOP1表示的实际运算放大器输出的测量波形。

    它从5V 变为4.25V、开始时下降大约70-80mV、然后返回到4.25V。

    电路正常偏置需要一些时间 (可能会过冲)、但在稳定状态下、VF2 显示一个类似的值-请参阅下面的仿真。

    您提到的 Vout min 与该波形之间有何关系?

    请参阅以下内容:

    最大 VG1受3.2V 最大 VCM 限制、从而产生 32mA 的最大 I_LED 电流-请参阅下文。