This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:TL331I 2.6V 问题

Guru**** 2944710 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194425/lm2903b-tl331i-2-6v-problem

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: TL331

ICH 花生酱 DEN Komparator TL331I für PSpice 中的芯片仿真。  

für den Grenzentest beträgt Die Versorgungsspannung 2.6V。

芯片 Spannung AM -引脚(türkis) beträgt ca. 850mV。

Die Referenz AM + Pin (Gelb) Soll beträgt etwa 470mV。

grün Die Spannung AM min-Pin größer ist als Die am plus-Pin、erwarte ich ein "low" auf Augang ()。

安全降压。 德尔奥斯冈热"高"北1.3V 安。  

在 Betrieb genommen werden kann 中、IM Datenblatt steht、dass der Komparator zwichen 2 bis 36V。  

WENn ich Die Versorgungsspannung auf 2.9V stelle、Dann funktioniert Die Schaltung wie gewünscht。  

Woran liegt das 问题? 这是一个很好的地方。 ICH BITT UM EINE Antwort mit Begründung。

SchaltungSimulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路违反了 LM2903B 的有效输入共模范围;您需要远离正电源2V。

    对于实际器 件、在这种情况下输出未定义(高电平或低电平、请参阅应用手册以了解详细信息)、但该模型会使输出悬空至中间电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neslihan、您好!

    感谢您的发帖。 抱歉、我不知道德语、但通过 google translate 来回答您的问题、我知道您在仿真的输出中看到问题。  正如 Clemens 提到的、TL331的共模范围为0至 VCC - 2V。 因此、反相输入端的电压超出了范围(VCC - 2V = 2.6V - 2 = 0.6V)。 当超出共模范围时、模型会给出一个错误条件、其中输出变为中间电源(2.6/2 = 1.3V)。 实际器件不会发生这种情况。 因此、当您增加 VCC 电压时、您不会看到误差。 请确保您的输入保持在共模范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Clemens、Hi Chi、
    感谢您的快速消息。

      根据应用手册、2.2 输入电压范围:

    我已使用 VCC-1.5V 进行计算。
    2.6V - 1.5V = 1.1V、因此我在该范围内)

    而且、在数据表(TL331数据表、8.2.2.1 输入电压范围)中、输出端应该为低电平。

    "二. 当 IN-高于共模且 IN+处于共模范围内时、输出为低电平、输出晶体管正在灌入电流。"

    我是否可以依赖数据表中的陈述?
    即使工作温度正常、我是否必须保持在2V?

    请进一步帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型与实际器件不相同。

    实际器件的运行方式将与数据表和应用手册中所述的方式相同。 但您不应超过建议的工作条件。 (温度将因功率耗散而变化。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我的科学工作将失败,取得积极成果。 感谢您的回答:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    新的 LM2903B 未通过高电平测试。 应用手册尚未更新。

    如 AppNote 所述、TI 建议保持在指定的输入电压范围内、而不是作为正常运行的一部分依赖"特性"。