主题中讨论的其他器件: TL331
ICH 花生酱 DEN Komparator TL331I für PSpice 中的芯片仿真。
für den Grenzentest beträgt Die Versorgungsspannung 2.6V。
芯片 Spannung AM -引脚(türkis) beträgt ca. 850mV。
Die Referenz AM + Pin (Gelb) Soll beträgt etwa 470mV。
grün Die Spannung AM min-Pin größer ist als Die am plus-Pin、erwarte ich ein "low" auf Augang ()。
安全降压。 德尔奥斯冈热"高"北1.3V 安。
在 Betrieb genommen werden kann 中、IM Datenblatt steht、dass der Komparator zwichen 2 bis 36V。
WENn ich Die Versorgungsspannung auf 2.9V stelle、Dann funktioniert Die Schaltung wie gewünscht。
Woran liegt das 问题? 这是一个很好的地方。 ICH BITT UM EINE Antwort mit Begründung。