主题中讨论的其他器件: INA148
大家好、
请看一下。 是否可以使用 INA149生成最大振幅为10mA 的正负正弦电流? 是否有任何相关信息或实际应用可供我们参考。 谢谢。
此致、
Charlie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Charlie、
根据数据表的图12、INA149可提供+/-10mA 的输出电流。
但请解释您为何要为此任务选择 INA149。 我提出的原因是 INA149是一款特殊用途差分放大器、针对非常高的共模输入电压进行了优化。
请详细说明您的应用。 是否要设计电流泵、最终设计"改进型 Howland 电流泵"? 您的负载是什么? 您的信号带宽是多少? 您的输入信号是什么? 请提供更多详细信息...
Kai
您好、Charlie、
[引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192894/ina149-use-ina149-to-generate-sinusoidal-current "]是否可以使用 INA149生成最大振幅为10mA 的正负正弦电流?[/quot]封闭式是一个应用手册、用于生成 最大振幅为10mA 的正负正弦电流
INA149和 INA148是高共模电压差分放大器的一部分。 正如 Kai 所指出的、我们需要以下信息或设计要求、以便为您提供产品建议。
1、正弦电流源/灌电流应用的可用电源。
2.什么是输入共模电压? INA149能够处理高达 ±275V 的 VCM 范围。 使用单电源轨时、VCM 可能高达550V。
电流源驱动的负载类型是什么? 电阻、电容、电感或复杂负载。
输出端的正弦电压驱动振幅是多少?
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好、Raymoud、
电路板上提供了哪些电源轨?
A:5V
2.输入共模电压是多少?
答:我们希望低于5V。 我们希望可以驱动低电压来生成-+10mA 正弦波;
电流源驱动的负载类型是什么? 电阻、电容、电感或混合负载。
A:电流驱动负载高达500k 欧姆
4、输出端的正弦电压驱动的幅度是多少?
A:输出端子为正弦电流、输出电压为电流乘以负载。
实际上、客户正在寻找一种解决方案来实现:将0 ~ 6.5V 的正弦电压转换为0 ~-+5mA 的正弦输出电流、输出负载约为500k 欧姆。 如果上述器件和解决方案不适用、请建议最佳解决方案。 谢谢。
此致、
Charlie
您好、Charlie、
[引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192894/ina149-use-ina149-to-generate-sinusoidal-current/4498987 #4498989898"]输出端子是正弦电流,输出电压是电流乘以负载。[/quot]±±5mA 恒定正弦电流源并驱动500 kΩ 负载、我们所说的500 kΩ 电阻器上的电压摆幅高达2500Vpk。

我们没有任何高电压放大器可满足要求。 您可能必须考虑分立式电流源解决方案。
最棒的
Raymond