This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:使用 INA149生成正弦电流。

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192894/ina149-use-ina149-to-generate-sinusoidal-current

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件: INA148

大家好、

请看一下。 是否可以使用 INA149生成最大振幅为10mA 的正负正弦电流? 是否有任何相关信息或实际应用可供我们参考。 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    根据数据表的图12、INA149可提供+/-10mA 的输出电流。

    但请解释您为何要为此任务选择 INA149。 我提出的原因是 INA149是一款特殊用途差分放大器、针对非常高的共模输入电压进行了优化。

    请详细说明您的应用。 是否要设计电流泵、最终设计"改进型 Howland 电流泵"? 您的负载是什么? 您的信号带宽是多少? 您的输入信号是什么? 请提供更多详细信息...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。

    客户主要在寻找一个 AD 芯片、使其当前的 MCU 与输出正弦波相匹配、可以调整输出振幅、并且频率可以达到100kHz。 它应主要用于可穿戴医疗产品、以生成最大振幅为10mA 的正负正弦电流。 此产品是否合适? 是否还有其他合适的产品推荐? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192894/ina149-use-ina149-to-generate-sinusoidal-current "]是否可以使用 INA149生成最大振幅为10mA 的正负正弦电流?[/quot]

    封闭式是一个应用手册、用于生成 最大振幅为10mA 的正负正弦电流

    https://www.ti.com/lit/an/sboa437/sboa437.pdf?ts=1675719680369&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    INA149和 INA148是高共模电压差分放大器的一部分。 正如 Kai 所指出的、我们需要以下信息或设计要求、以便为您提供产品建议。  

    1、正弦电流源/灌电流应用的可用电源。  

    2.什么是输入共模电压? INA149能够处理高达 ±275V 的 VCM 范围。 使用单电源轨时、VCM 可能高达550V。

    电流源驱动的负载类型是什么? 电阻、电容、电感或复杂负载。  

    输出端的正弦电压驱动振幅是多少?

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymoud、

    感谢您的支持。

    但是、"正弦电流源/灌电流应用的可用电源应用"的含义是什么。 "? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymoud、

    电路板上提供了哪些电源轨?
    A:5V

    2.输入共模电压是多少?
    答:我们希望低于5V。 我们希望可以驱动低电压来生成-+10mA 正弦波;

    电流源驱动的负载类型是什么? 电阻、电容、电感或混合负载。
    A:电流驱动负载高达500k 欧姆

    4、输出端的正弦电压驱动的幅度是多少?
    A:输出端子为正弦电流、输出电压为电流乘以负载。

    实际上、客户正在寻找一种解决方案来实现:将0 ~ 6.5V 的正弦电压转换为0 ~-+5mA 的正弦输出电流、输出负载约为500k 欧姆。 如果上述器件和解决方案不适用、请建议最佳解决方案。  谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192894/ina149-use-ina149-to-generate-sinusoidal-current/4498987 #4498989898"]输出端子是正弦电流,输出电压是电流乘以负载。[/quot]

     ±±5mA 恒定正弦电流源并驱动500 kΩ 负载、我们所说的500 电阻器上的电压摆幅高达2500Vpk。  

    我们没有任何高电压放大器可满足要求。 您可能必须考虑分立式电流源解决方案。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymoud、

    是的、你是对的。

    您是否有分立式解决方案可实现:将0 ~ 6.5V 的正弦电压转换为0 ~-+5mA 的正弦输出电流、输出负载约为500k 欧姆。? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    要使用恒定5mApk 恒定正弦电流源驱动500kΩ Ω 负载、电流源电源轨需要至少2500V、更像~3kV、以便驱动恒定电流发生器。  

    我没有针对这种情况的分立式解决方案。 请搜索 Google 或互联网以获取其他想法。  我们不会在 PRAMPS 团队中处理任何靠近电压轨的工作。  

    最棒的

    Raymond