This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:AMC3330

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7820, AMC3330, AMC3330-Q1, AMC1350, AMC1302-Q1, THS4561, AMC1302, AMC1311, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192987/amc3330-amc3330

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件:ISO7740ISO7820AMC1350AMC1302-Q1THS4561AMC1302AMC1311ISO224

尊敬的 Ray Vincent:

对于 AMC 系列以及关于 Excel 工具"隔离式放大器电压检测 Excel 计算器修订版 B"的 Im 关于 ibias 补偿电阻器 R3'的问题、该电阻器应该等于(R1+R2)/R3、以便补偿创建的偏移。 根据我对这个问题的计算和理解、我认为为了消除这个偏移误差、正电流应该闭合至负电流。 但是、当我阅读数据表时、我知道 INB 可能为10nA、而 INN 为-10nA (反之亦然)、这可能会影响 ibias 补偿偏移。 我是对的吗?

我们在内部讨论的另一个主题(也在 iso7740、iso7820上...) 是 HVDC (高压)隔离的损耗。

我想、隔离损耗很少见、但现在我没有数据来量化该损耗(FIT 率和 FDM)。 在这些器件上失去隔离时、是否有任何故障分布模式值?

我在您的网站上找到了这些器件的时基故障率。

此致、

Christophe Duchemin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    我支持 AMC 系列器件、可以帮助澄清 R3电阻器的用途。 之所以需要该附加电阻器、主要是因为使用低输入阻抗隔离式放大器来感应高阻抗节点、例如在10k Ω 感应电阻器上使用具有22k Ω RinDiff 感应功能的 AMC1300B。 由于 AMC3330具有高输入阻抗、因此无需额外的补偿电阻器。 此外、正负输入引脚的输入偏置电流均为负。  

    本应用手册进一步详细介绍了: https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf

    如果您对 AMC 系列器件还有其他疑问、敬请告知。

    为了获得 ISO7xxx 系列器件的帮助、我建议将信息发布到他们的论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    30µA、对于具有-k Ω 电阻的 AMC1300B 而言、R3'是完全必要的。 对于 AMC3330 www.ti.com/.../amc3330-q1.pdf 、但在此数据表中、偏置电流(IIB)可以为正或负、偏移也可以为负或正。 对于您的最后一条评论、添加 R3'也许是有道理的、只有当输入偏移电流小于指定的值(IIO)时、它才能够稍微提高精度。 IIO 真的是+/-10nA 吗?

    我的信息的第二部分也是针对 AMC familly。  我想 AMC 上的隔离损耗很少见、但现在我没有数据来量化该损耗(FIT 率和 FDM)。 在这些器件上失去隔离时、是否有任何故障分布模式值?

    感谢您的支持、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了...

    在 AMC1350数据表中、我看不到输入偏置电流规格。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    很抱歉、出现了沟通错误-我没有意识到我们为 AMC3330 IB 提供了+/-10nA 规格、而仅为-10nA。 根据系统工程师的说法、AMC3330的偏置电流应几乎为零。  AMC3330的 R3'确实很有趣、但与增益误差(4mV)、增益漂移(9mV)或偏移漂移(800uV)相比、它具有很小的误差(38uV)。 偏移校准后、还将不再考虑偏置电流误差、我更关心 R3和 R3'的感应电阻器温度漂移。  https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    比较数据表中所示的输入结构(如果没有 NDA、我无法在公共论坛上更深入地进行介绍)、我们进行了一些更改、因此有必要从 AMC1350数据表中删除输入偏置电流规格、因为该规格不再重要。  

    至于 FIT、FMD、FMA、我们提供了适用于 AMC1302-Q1的本文档、该器件是与 AMC1300Q-1相似的+/-50mV 输入器件: https://www.ti.com/lit/fs/sbaa447/sbaa447.pdf

    我们目前没有与 AMC33xx-Q1系列器件类似的文档。 据我所知、我们尚未在任何器件中遇到隔离损失-如果施加了明显的过压、则设计为无法打开: https://www.ti.com/lit/wp/slyy081a/slyy081a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我经常会在使用 AMC1350时找到模拟输入的最小误差(因为在市场上很难找到 AMC3330器件)。  

    AMC1350的问题是失调电压更大且 Rin 阻抗最低。 我能否在 AMC 输入端放置一个具有125k/50增益和 VOCM=0=HGND 的差分放大器、例如 THS4561。 我的问题是验证数据表中描述的输入共模问题:"需要 INN 和 HGND 之间的直流电流路径来定义输入共模电压")。 (输入电压范围为+/-230mV)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    由于偏移误差是数据表中引用的输入、因此两个器件的输出误差是相同的。

    此外、通过在 MCU 中进行0V 偏移校准、可以轻松消除失调电压误差。 这是否适合您的设计?  

    您尝试达到的精度水平是多少?

    AMC3330、增益2 =+/-0.3mV * 2 =+/- 0.6mV。  

    AMC1350、增益为0.4 =+/-1.5mV * 0.4 =+/-0.6mV。  

    如果没有、您可以考虑采用类似的电路配置、并使用 AMC1311代替 AMC1302:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这是我想使用 AMC1350时的原理图:

    AMC1311可能是低范围的理想候选方案、因为我不 需要更改低范围的增益。 感谢您的参考。

    I target 的精度为0.5% fs、不能进行偏移校准。

    BR

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    我看,谢谢你的澄清。 此配置可提供最高精度、但需要电荷泵电源。

    ISO224也可能是一个有趣的器件。 前端与 AMC1350相似、但具有+/-12V 输入、是我们的最高精度器件。