Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7820, AMC3330, AMC3330-Q1, AMC1350, AMC1302-Q1, THS4561, AMC1302, AMC1311, ISO224
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192987/amc3330-amc3330
器件型号:AMC3330主题中讨论的其他器件:ISO7740、 ISO7820、 AMC1350、 AMC1302-Q1、 THS4561、 AMC1302、 AMC1311、 ISO224
尊敬的 Ray Vincent:
对于 AMC 系列以及关于 Excel 工具"隔离式放大器电压检测 Excel 计算器修订版 B"的 Im 关于 ibias 补偿电阻器 R3'的问题、该电阻器应该等于(R1+R2)/R3、以便补偿创建的偏移。 根据我对这个问题的计算和理解、我认为为了消除这个偏移误差、正电流应该闭合至负电流。 但是、当我阅读数据表时、我知道 INB 可能为10nA、而 INN 为-10nA (反之亦然)、这可能会影响 ibias 补偿偏移。 我是对的吗?
我们在内部讨论的另一个主题(也在 iso7740、iso7820上...) 是 HVDC (高压)隔离的损耗。
我想、隔离损耗很少见、但现在我没有数据来量化该损耗(FIT 率和 FDM)。 在这些器件上失去隔离时、是否有任何故障分布模式值?
我在您的网站上找到了这些器件的时基故障率。
此致、
Christophe Duchemin