This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6572:LMH6572MQX/NOPB

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171594/lmh6572-lmh6572mqx-nopb

器件型号:LMH6572

我们从 TI 和 Mouser 购买了两次 LMH6572MQX/NOPB、在测试器件时、二者都有相同的问题:

根据数据表第6页。  逻辑输入= 2.0V ,LIH 的最小值应为112uA  

测试结果:IiH = 39.6uA < 112uA。   

所有器件均未通过参数 IiH 测试。 请参阅随附的测试报告:

请告知导致问题的原因、或者我们应该将部件退回给 Mouser  / TI.e2e.ti.com/.../LMH6572MQ-test-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     感谢您分享测试报告。 几个问题:

    1. 在 LIH 测试期间、施加到器件的电源电压是多少?  
    2. 此测试是通过在选择引脚还是使能引脚上施加2V 电压并测量通过电源消耗的电流来测量的、如测试报告的第7页所示?  
    3. 是否有任何外部无源组件连接到逻辑引脚?  
    4. 这是在器件的选择引脚还是使能引脚上?  

    此致、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您在咨询我们的工程师和测试 实验室后提供的反馈。  答案如下:

    1、LIH 测试期间施加到器件的电源电压是多少?   (2V)

    2、该测试是通过在选择引脚还是使能引脚上施加2V 电压并测量通过电源消耗的电流来测量的、如测试报告第7页所示?  (是)

    3、是否有任何外部无源组件连接到逻辑引脚?   (未 连接任何外部无源组件)

    4、这是在器件的选择引脚还是使能引脚上?  (是)

    Sima、我们购买了两个具有不同生产日期代码的器件(来自 TI 和 Mouser)、并在两 个测试中心对其进行了测试、两者都有相同的问题。 我们需要您的进一步建议、或者我们是否应将这些建议退还给 TI 或 Mouser 进行进一步测试?

    谢谢。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     对于第一个问题、我认为您给了我施加在逻辑引脚上的电压、但我指的是器件的 VS+和 VS-(引脚12、11和16)。

      很奇怪测试失败;您从 TI 和 Mouser 购买了多少个器件? 我们接下来的步骤是在我们的末尾查找新器件、然后确定正确的值。 我们会要求您完成退货流程。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的快速响应。

    在第一个问题中、他们在 引脚16上添加了+5V、在引脚11和引脚12上添加了-5V。

     我们在2021年9月从 TI 购买了66件、在2022年6月从 Mouser 购买了66件、它们是不同的生产日期代码、都失败了。

    是的、请安排您仓库中的零件测试、我认为这可以帮助我们找出问题。

    您能否告知  您在您的终端测试器件需要多长时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     感谢您提供更多信息!

     我已经订购了几个 LMH6572MQX/NOPB 器件进行测试;它们应该在下周之前到达我们的实验室。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    好的、您有测试装置吗? 请在有任何更新后通知我。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     是的、我能够测试这些器件、并且我看到您在端得到的电流读数完全相同 空载单元和 Vs+/-为5V 时、SEL 和 EN 上的电流均为31-32uA。 我将在本周的负载配置中对其进行测试、如果数据表指定值发生变化、请随时更新。  

    感谢您的登记入住和耐心等待!
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    下午好、有没有更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    在过去10天内、我们没有收到您的消息、我们的技术问题是否有任何更新?

    请告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     很抱歉耽误你的时间。 是的、我能够在其他配置中测试该装置。 数据表中提到的 RL = 100Ohm 的放大器输出负载没有产生预期的差异。 SEL 和 EN 引脚上的电流读数仍然大约为32uA。 我在使能引脚和选择引脚上使用一个电阻器测试了器件、该电阻器确实会根据预期改变电流读数。 该器件在使能引脚和选择引脚上看起来具有下拉电阻器。 我目前正在查看我们的最终测试基地、因为这是器件分发前测得的规格。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我希望你有一个美好的圣诞假期!  您对问题是否有最终结论或报告? 如果由于 数据表不符合要求、您建议我们不要使用这些器件、我们是否应该将这些器件返回给 Mouser/ TI?   

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    Sima 将能够在下周初回复更新。  感谢您的耐心等待!

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    能否更新您的进度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    抱歉耽误您的时间;Sima 即将于1月9日(星期一)上任、并将能够对您作出回复。  我在查看我们团队的假日旅行时出错、我在写之前的回复时在一周前就离开了。  我知道 Sima 将能够帮助提供最终解决方案。

    你可以问我任何其他问题,或在过渡期间澄清解释。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    这是一段很长的时间,是否有任何进展?  您是否对此案例有最终结论或报告? 如果由于 数据表不符合要求、您建议我们不要使用这些器件、我们是否应该将这些器件返回给 Mouser/ TI?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     很抱歉、我错过了之前的回复。 我们找到了最终的测试板/硬件。  由于该 器件 是美国国家半导体收购的一部分、因此我们一直在努力确定其原理图的位置。 我相信这些器件的电流为30-35uA、这是因为用于测试硬件的不同配置、而不是数据表不符合要求、因为我在现场测试的样片显示的值与您的测试类似。  

      我将再次对团队执行 Ping 操作以获取更新。 再次对查找问题根源的延迟很长时间表示抱歉。  

    感谢您的耐心等待!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     我们找到了原理图。 用于测试的配置具有一个50欧姆串联电阻器和一个去耦电容器、连接到2V 电压源。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    只有当输入电流 IIL 和 IiH 高于指定值时、才可能会出现问题、因为这样所选的上拉电阻器方案可能不再起作用。 请参阅数据表的图19。 但是、较小的输入电流 IIL 和 IiH 根本不成问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉,我不能跟你一起,因为我们的技术人员在度假。  
    在之前的答复中、我们似乎具有类似的测试值。 您的意思是、我们应该 在2V 电压源上添加一个带有去耦电容器的50欧姆串联电阻器、然后我们可以根据数据表测试这些值是否符合要求?

    您的同事 Kai 回答了这个问题,他没有提到原理图。

    您能否简单地说、这些器件是否完全正常工作? 我们可以根据数据表使用它们吗?

    谢谢。

    Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

     是的、没错。  在跳线连接中/之后也可能有额外的电阻、但电阻确实 会改变该值。

      Kai 是正确的; 这不是问题、因为这些值较小。  

      是的、这些器件功能齐全、符合数据表。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我已将您的答案转发给我们的客户、他们仍有2个问题:

    1、如果  应该为测试添加一个50欧姆的串联电阻器、为什么 TI 数据表没有 提到这一点? National Semiconductor 的原始论文是否包含 原理图?

    2、根据 TI 数据表、 SEL 和 EN 引脚上的电流读数约为32uA、而不是 112uA。  这是否意味着我们在使用器件时应该添加一个50欧姆的串联电阻器?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    50R 上的120µA Ω 仅与2V 控制信号相差6mV。 因此、在电路中使用或不使用50R 电阻器对流动的输入电流没有影响。 50R 电阻器和1nF 电容器在功能上也不是必需的。 50R 电阻器和1nF 电容只是一个简单的低通滤波器、将其置于 LMH6572的控制输入端只是遵循良好的设计实践来提高运算放大器和整个电路的性能。 低通滤波器将高频下的 LMH6572与其余电路隔离开来、反之亦然。 添加这些组件是每个经验丰富的电路设计人员都会自动执行的操作。 但电路甚至可以在没有这些组件的情况下工作。 这是一个"好的选择"、但不是"必须的"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    1. 上述原理图的片段来自原始的国家半导体测试解决方案。 数据表是原始数据表、但后来根据 TI 指南进行了编辑/修改。 在这种情况下规格不会改变。 感谢您让我们了解这一问题!  

    2. 同意 Kai 的意见。 这不是必需的、但您可以在最终设计中包含这些内容。 从测试的角度来看、显示较低电流的读数不是问题;如果显示较高电流、则可能是这样。  

    谢谢、  

    Sima