This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:TIA 波特图:TINA-TI 误差

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7701, LMP7704-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1196797/lmp7704-sp-tia-bode-plot-tina-ti-error

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件:LMP7701

我断开了该 TIA 电路上的环路、并希望运行交流仿真以检查波特图上的稳定性。  

但是、我不断得到有关流经 L1的电流的这种不规则电路误差。  是否有解决此问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、  

    首先、让我们确保我们现在了解该器件的输入 C、这里是数据表中的内容、25pF 相当高、  

    接下来、您显示的 LG 设置位于 LIT 中、但不太理想、因为它将 Zout 与反馈网络隔离开来。 在这里、我使用原始 LMP7701模型为在输入端断开的环路进行设置、当您执行此操作时、您必须手动添加输入 C、 但 Zout 具有正确的负载、无法读取负载 R、我在这里有100欧姆、85度的相位裕度是很好的、  

    然后、我将 LMP7704-SP 的模型更新放入该 LG 仿真、看起来相同、运行正常、  

    这里有一篇文章、介绍了为什么要这样做 LG、而不是您所拥有的、只有在模型具有无功开环输出 Z 时才重要、但无论如何要更加谨慎。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    最后一个文件、位于 TINA V9中

    e2e.ti.com/.../LMP7701SP-Zt-LG-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    您的方法正确、应产生与 Michael 相同的结果。  您的原理图中必须存在一些错误、导致错误。  我输入了您的原理图、得到了86度的相补角-请参阅下面的内容。  

    下面我随附了原理图、方便您使用。

    e2e.ti.com/.../Erik-LMP7704.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出注入方法在大多数情况下都有效、我更喜欢始终有效的方法。  

    如果模型具有正确的开环输出阻抗、注入输出网络的方法会将该阻抗与反馈网络隔离-这在时间上无关紧要、但有时确实如此。 在任何情况下、设计都可能非常稳定。  

    这是对模型的 Zol 测试、有点奇怪、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您能否发布 TSC 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIA_2D00_ex_2D00_bodeTSC.TSC

    这是具有错误的原始 TSC 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我可以确认错误消息。 当您为"L1"设置非零"RSer"时、它会消失。 双击"L1"并设置 RSer = 10欧姆或类似值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。