主题中讨论的其他器件:LMP7701、
我断开了该 TIA 电路上的环路、并希望运行交流仿真以检查波特图上的稳定性。
但是、我不断得到有关流经 L1的电流的这种不规则电路误差。 是否有解决此问题的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我断开了该 TIA 电路上的环路、并希望运行交流仿真以检查波特图上的稳定性。
但是、我不断得到有关流经 L1的电流的这种不规则电路误差。 是否有解决此问题的想法?
您好 Erik、
首先、让我们确保我们现在了解该器件的输入 C、这里是数据表中的内容、25pF 相当高、
接下来、您显示的 LG 设置位于 LIT 中、但不太理想、因为它将 Zout 与反馈网络隔离开来。 在这里、我使用原始 LMP7701模型为在输入端断开的环路进行设置、当您执行此操作时、您必须手动添加输入 C、 但 Zout 具有正确的负载、无法读取负载 R、我在这里有100欧姆、85度的相位裕度是很好的、
然后、我将 LMP7704-SP 的模型更新放入该 LG 仿真、看起来相同、运行正常、
这里有一篇文章、介绍了为什么要这样做 LG、而不是您所拥有的、只有在模型具有无功开环输出 Z 时才重要、但无论如何要更加谨慎。
最后一个文件、位于 TINA V9中
Erik、
您的方法正确、应产生与 Michael 相同的结果。 您的原理图中必须存在一些错误、导致错误。 我输入了您的原理图、得到了86度的相补角-请参阅下面的内容。
下面我随附了原理图、方便您使用。
e2e.ti.com/.../TIA_2D00_ex_2D00_bodeTSC.TSC
这是具有错误的原始 TSC 文件。