This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:EVM/SCB 连接失败

Guru**** 2384740 points
Other Parts Discussed in Thread: INA239
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198304/ina239-evm-scb-connect-fail

器件型号:INA239

系统将"INA239"路由到放大器论坛。  由于它实际上是一个电源(电流/电压)监控传感器、因此如果论坛不正确、请深表歉意。  

TI 产品包括:

   传感器控制板 SENS077
   评估模块 SENS064-002、INA239EVM

我无法使 SCB 和 EVM 之间的链路正常工作。 Hangup 似乎是固件更新。

驱动程序已从手册中的链接下载: www.ti.com/.../sbac253。 下载 sbac253a.zip。

PC 操作系统为 Win 10 Pro 22H2 (64位)。 尝试的 GUI 和浏览器包括:
   dev.ti.com/.../
   Firefox 110.0 (64位)
   Chrome 版本110.0.5481.104 (正式版本)(64位)

已使用评估套件随附的 USB 电缆尝试笔记本电脑上的两个 USB 端口。

TIA Cloud Agent (tiaconagent_2)和通过 GUI 安装的相应浏览器扩展会在首次访问时提示(仅安装了 Cloud Agent 一次)。

插入 USB 端口时、SCB 上的2个绿色指示灯和 EVM 上的电源指示灯亮起。 驱动程序创建 COM 4 115200端口。

然后、连同"需要固件更新"弹出窗口一起、底部 GUI 状态栏上方出现黑色框、并显示消息:

   已连接至 SCB 控制器、但未能通过 INA239EVM 连接至 SCB、默认情况下为 FW:v0.0.1.0

使 Program Device 菜单项处于活动状态。 单击 Program Device 会显示一条固件更新消息、显示循环点校正器、绿色和红色指示灯使 SCB 闪存上的主芯片消隐一次、然后 GUI 会显示 Flash Failed (闪存失败)。 GUI 还会失去与 SCB 的接触、尽管其电源指示灯仍然亮起。

我还通过短接 DFU 测试点+按下 RESET、使 SCB 上的绿灯熄灭。 但是、在这之后尝试更新具有相同的失败结果。

该手册还提到“在 SCB 的 USB 串行(COM)端口上发送命令'BSL'。”。 GUI Scripting 窗口没有生成任何内容,因此我在 COM 端口上尝试了 TeraTerm。 我无法进入交互式命令模式,因此无法尝试。


随附了尝试的 GUI 日志文件。

谢谢

   Steve


e2e.ti.com/.../eventlog.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    今天是假日。  我们明天将邀请专家来探讨这个问题。  感谢您的耐心等待。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您在我们的专家可以回复之前尝试过此操作、   https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您使用 TI 论坛。 如果固件更新因任何原因失败、则需要对 MCU 进行下电上电后才能再次运行。 请尝试以下操作:

    1. 启动 GUI 之前、插入 SCB (连接 EVM)并使用测试点进入 DFU 模式(确保 LED 保持关闭状态)。
    2. 然后启动 GUI 并关闭 README.MD 弹出窗口。
      1. 您应该会看到一个显示"No SCB controller detected (未检测到 SCB 控制器)"的框。 关闭此框。
      2. 主页应显示"device disconnected"(设备已断开连接)并显示红色图标。
    3. 转至文件->编程器件...

    这将成功更新固件。 如果不起作用、请在 Chrome 中尝试、查看是否起作用。 如果在此之后仍无法更新、请告诉我。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短接 DFU +复位后、最初在连接时亮起的绿色 LED 熄灭。  2 + 2a + 2b 之后、对器件编程... 显示为灰色。  D5 SCB LED 为绿色、EVM 电源 LED 亮起。  

    器件管理器中显示了通用大容量 USB 器件、当最初连接 SCB/EVM 时、会显示 COM4端口。 驱动程序详细信息显示它是 Microsoft 驱动程序。  我没有尝试重新安装 TI 驱动程序、因为我无法根据之前的说明确定要使用哪个驱动程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更仔细地查看了器件经理。  在"父设备"下找到设备 ID。  更新为 USB\VID_1CBE&PID_00AB&MI_01的驱动程序。

    DEV Mgr 现在显示适用于大容量器件的 TI 驱动程序。

    短接 DFU 点+复位、在 DFU 模式下(指示灯熄灭)。  2 + 2a + 2b + 2c 后、对器件编程... 仍然呈灰色显示。  

    回顾一下设备管理器、它现在在其他设备下显示了一个项目: Tiva 设备固件更新。   

    下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到之前的信息中有一个用于 Tiva DFU 的驱动程序、所以需要加载"boot_usb.inf"。  但是、在执行更新驱动程序和手动挑选驱动程序时、系统会询问设备类型。   

    Tiva DFU 的正确器件类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您使用的是哪个版本的窗口?  如果您在 Windows 10或更高版本上、是否可以尝试改用默认的 Windows 驱动程序? (因此、在 DFU 模式下、您会看到"Stellaris 器件固件升级"

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据原始帖子、Win 10 Pro 22H2 (64位)。   

    我尚未完成使用 Tiva DFU 的尝试、该器件的类型有待解决。   


    确认您现在希望我不要使用 Tiva DFU、并尝试让它使用 Stellaris?  如果是、将努力确定如何回滚到 Win 10默认驱动程序。

    当我回滚它时、问题仍然是、对于 Stellaris DFU、我会告诉 Windows 什么类型的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我错过了 Windows 版本。 是的、Tiva 也应该起作用、我只是想、如果 Tiva 不起作用、你可能想尝试 Stellaris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当在安装 Tiva DFU 的驱动程序期间询问什么是器件类型时、我的最佳/正确选择是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它为您提供了哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、在上面的评论中、我可能有几个方面存在倒退。 根据上面的常见问题解答、应该会在您更新之后显示 Stellaris。 以下是我的建议:

    首先、将器件置于 DFU 模式。 我相信您将在设备管理器的阶段看到 Tiva 器件。

    然后、根据常见问题解答说明更新驱动程序、方法是将其与驱动程序中的"boot_usb.inf"文件相关联(如果这样做 DFU 模式驱动程序、则不必手动执行其他两个驱动程序)。 完成此操作后、应显示 Stellaris 而不是 Tiva

    然后、转到 GUI 并更新固件。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在管理器中、DFU 是未知的器件类型。  DFU 在驱动程序更新中选择哪种类型的器件?

    我得到了整个器件类型菜单、从"61883器件"到 "Xbox 外设"的 alpha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我看到您现在所说的内容。 我相信您不应该挑选这些。 驱动程序应手动与 boot_usb.inf 文件关联(在 DFU 模式下)、如 Javier 发布的常见问题解答(e2e.ti.com/.../faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues)说明中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍然选择、是否有 Tiva/Stellaris 器件固件更新选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功!  密钥忽略了器件输入形式的类型、并 在 DFU 模式下安装了"boot_usb.inf"驱动程序。  它在安装后标识为 TivaWare DFU (不是 Stellaris)、但起作用了。  现在看到的是 INA_239。

    第一次必须进行两阶段手动驱动程序安装、文档中没有指导。  感谢您的耐心和帮助!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它能起作用!