系统将"INA239"路由到放大器论坛。 由于它实际上是一个电源(电流/电压)监控传感器、因此如果论坛不正确、请深表歉意。
TI 产品包括:
传感器控制板 SENS077
评估模块 SENS064-002、INA239EVM
我无法使 SCB 和 EVM 之间的链路正常工作。 Hangup 似乎是固件更新。
驱动程序已从手册中的链接下载: www.ti.com/.../sbac253。 下载 sbac253a.zip。
PC 操作系统为 Win 10 Pro 22H2 (64位)。 尝试的 GUI 和浏览器包括:
dev.ti.com/.../
Firefox 110.0 (64位)
Chrome 版本110.0.5481.104 (正式版本)(64位)
已使用评估套件随附的 USB 电缆尝试笔记本电脑上的两个 USB 端口。
TIA Cloud Agent (tiaconagent_2)和通过 GUI 安装的相应浏览器扩展会在首次访问时提示(仅安装了 Cloud Agent 一次)。
插入 USB 端口时、SCB 上的2个绿色指示灯和 EVM 上的电源指示灯亮起。 驱动程序创建 COM 4 115200端口。
然后、连同"需要固件更新"弹出窗口一起、底部 GUI 状态栏上方出现黑色框、并显示消息:
已连接至 SCB 控制器、但未能通过 INA239EVM 连接至 SCB、默认情况下为 FW:v0.0.1.0
使 Program Device 菜单项处于活动状态。 单击 Program Device 会显示一条固件更新消息、显示循环点校正器、绿色和红色指示灯使 SCB 闪存上的主芯片消隐一次、然后 GUI 会显示 Flash Failed (闪存失败)。 GUI 还会失去与 SCB 的接触、尽管其电源指示灯仍然亮起。
我还通过短接 DFU 测试点+按下 RESET、使 SCB 上的绿灯熄灭。 但是、在这之后尝试更新具有相同的失败结果。
该手册还提到“在 SCB 的 USB 串行(COM)端口上发送命令'BSL'。”。 GUI Scripting 窗口没有生成任何内容,因此我在 COM 端口上尝试了 TeraTerm。 我无法进入交互式命令模式,因此无法尝试。
随附了尝试的 GUI 日志文件。
谢谢
Steve