This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904LV:VE-1.5V ABS 运算放大器

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200222/lm2904lv-vee-1-5v-abs-opamp

器件型号:LM2904LV

大家好、

 

使用 LM2904LVIDDFR 时、客户有时会看到 VIN-为-1.5V、Ve=GND。

是否有任何运算放大器能够在不提供负电压的情况下承受该负电压?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、所有运算放大器都具有负钳位二极管、必须对其进行保护。

    Ω 前的一个大于100k Ω 的串联电阻器将把流经二极管的电流限制在安全的< 10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    本应用手册的图2-7显示了一个合适的保护电路:

    LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 B)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    数据表首页上的内容是"运算放大  器在单位增益下保持稳定、并且在过驱条件下不具有反相。"

    确保有足够的输入电阻使输入电流远低于10mA,10mA 位于绝对最大值表中。