请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904LV 大家好、
使用 LM2904LVIDDFR 时、客户有时会看到 VIN-为-1.5V、Ve=GND。
是否有任何运算放大器能够在不提供负电压的情况下承受该负电压?
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用 LM2904LVIDDFR 时、客户有时会看到 VIN-为-1.5V、Ve=GND。
是否有任何运算放大器能够在不提供负电压的情况下承受该负电压?
此致、
Hayashi
Hayashi、您好!
本应用手册的图2-7显示了一个合适的保护电路:
LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 B)
Kai