Other Parts Discussed in Thread: OPA2310, TLV9062
我的产品有一个应用场景:将运算放大器的 VCC 设为零。 VIN=1V、 正极端子上可能没有电压。
可以在正极端子运算放大器处测量电压:0.4V? 正极端子为什么 不处于高电阻状态?
与下面的仿真结果类似、我们的实际电路板也是如此。
您能帮我解释一下原因吗?
同时、为了帮助推荐运算放大器、没有这种情况


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Peng、
Kai 正确、这是由 ESD 二极管的正向压降引起的。
《运算放大器 ESD 保护结构 》应用手册的图2.2显示了 ESD 二极管在 VCC 未连接且 IN+的正电压高于 ESD 二极管的 VF 时的导通方式

如果无法承受此电压、我建议使用 TLV9062S 等具有关断功能的器件、或使用 OPA2310等不带 V+输入保护二极管的器件
如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
Jacob