This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:为什么正极端子不处于高电阻状态?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2310, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199968/tlv9062-why-is-the-positive-terminal-not-in-a-state-of-high-resistance

器件型号:TLV9062

 我的产品有一个应用场景:将运算放大器的 VCC 设为零。 VIN=1V、    正极端子上可能没有电压。

可以在正极端子运算放大器处测量电压:0.4V?  正极端子为什么 不处于高电阻状态?

与下面的仿真结果类似、我们的实际电路板也是如此。

您能帮我解释一下原因吗?  

同时、为了帮助推荐运算放大器、没有这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    因为从输入到电源轨有内部保护二极管。 您只会看到这些保护二极管上的压降。 请阅读数据表的第11.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    Kai 正确、这是由 ESD 二极管的正向压降引起的。  

    《运算放大器 ESD 保护结构 》应用手册的图2.2显示了 ESD 二极管在 VCC 未连接且 IN+的正电压高于 ESD 二极管的 VF 时的导通方式

    如果无法承受此电压、我建议使用 TLV9062S 等具有关断功能的器件、或使用 OPA2310等不带 V+输入保护二极管的器件

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。  我在数据表中看不到 TLV9062S 具有关断功能。

       从 TI 官方网站下载的 TLV9062和 TLV9062S 之间的数据表是相同的。

    请帮助您指出 TLV9062S 数据表中的具体描述 ,以便我可以放心地替换 BOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅第9.3.5节。

    断电时、TLV9062S 的运行方式与 TLV9062完全相同。 要使您的应用正常工作、请让 TLV9062S 保持通电状态、但将其置于关断模式。 在该状态下、您可以向输入端施加介于 V–和 V+之间的电压、输出端将被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复