主题中讨论的其他器件:TLV3801、、 TLV3801-Q1
以下比较器(TLV3811、TLV3811-Q1、TLV3801、TLV3801-Q1)在数据表中具有3种精密度
电源
目前尚不清楚在考虑 TLV3811时是否可以使用 Vee < 0。 从表5-1中、Vee 似乎可以是负电压、但没有任何地方报告 Vcc 和 Vee 的最小和最大电平。 在表6.1的第1行中、Vcc 和 Vee 之间的差异似乎应该考虑一个范围(-0.3V;5.5V)、但不是它们的绝对值。 是这样吗? 由于 Vcc-Vee = 5V、是否可以 Vcc=2.5V 且 Vee=-2.5V?
输入阻抗
从图7.1和7.4.1输入段中可以看出、IN+和 IN-输入在内部端接50欧姆。 是这样吗? 未提供表格、图7.1未显示用于理解该表格的完整电路。
随机抖动
器件的随机抖动是多少? 不存在规格
好的
Nicola Lusardi