This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3811:TLV3811 (和类似的 TLV3811-Q1、TLV3801、TLV3801-Q1)电源范围-输入阻抗-抖动

Guru**** 2503745 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, TLV3811, TLV3801-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225005/tlv3811-tlv3811-and-similar-tlv3811-q1-tlv3801-tlv3801-q1-power-supply-range---input-impedence---jitter

器件型号:TLV3811
主题中讨论的其他器件:TLV3801、、 TLV3801-Q1

以下比较器(TLV3811、TLV3811-Q1、TLV3801、TLV3801-Q1)在数据表中具有3种精密度

电源

目前尚不清楚在考虑 TLV3811时是否可以使用 Vee < 0。 从表5-1中、Vee 似乎可以是负电压、但没有任何地方报告 Vcc 和 Vee 的最小和最大电平。 在表6.1的第1行中、Vcc 和 Vee 之间的差异似乎应该考虑一个范围(-0.3V;5.5V)、但不是它们的绝对值。 是这样吗? 由于 Vcc-Vee = 5V、是否可以 Vcc=2.5V 且 Vee=-2.5V?

输入阻抗

从图7.1和7.4.1输入段中可以看出、IN+和 IN-输入在内部端接50欧姆。 是这样吗? 未提供表格、图7.1未显示用于理解该表格的完整电路。

随机抖动

器件的随机抖动是多少? 不存在规格


好的

Nicola Lusardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您的提问。 是的、您对电源电压额定值的理解是正确的。 VCC 和 VEE 之间的差异至关重要、需要处于表中所述的范围内。 +2.5V 和-2.5V 将是有效的、因为它在2.7V 至5.25V 的范围内。  

    输入不是内部端接的。 图中的50欧姆电阻器仅用于二极管的电流限制。 如果需要、您仍需要执行外部50欧姆端接。  

    对于抖动、仿真结果显示其优于~ 1ps;但遗憾的是、我们未直接测试和测量此器件的抖动。 我们确实有一个传播延迟偏斜规格(+-2.5ps)、这可能很有用、但它是由 OUT+和 OUT-之间的低到高和高到低传播延迟变化量来定义的。 抱歉、我们无法为您提供直接答案、但我想知道此规格如何为您的系统设计提供帮助。 我想、对于给定的输入条件、您最关心的将是传播延迟随周期的变化情况、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicola、关闭此帖子、因为我们尚未收到您的来信。 如果您还有任何问题、请随时回复。