This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:有可能损坏输入电路。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226726/ina126-possible-damage-to-the-input-circuitry

器件型号:INA126

INA126用于放大应变仪称重传感器的电压差。 电路如所附图片所示。 我们遇到的故障是 INA126的输入级似乎损坏。 在故障单元上、在未加电的情况下、测得引脚2和引脚3之间的输入电阻为70KOhms。 您认为设计存在任何问题吗? 是否有可以使用的更好的电路拓扑? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osborne、  

    我不知道 INA126的问题。 您是否知道发生的故障机制或故障事件? 投机也会有所帮助。 您是否能够缩小哪些引脚短接至接地或接近接地的范围? 引脚3或 Vin+是否对地短路? 请向我提供更多信息。  

    根据原理图、这是低频响应 IA 增益电路、其中 BW < 500Hz。  

    e2e.ti.com/.../INA126-Strain-Gauge-05152023.TSC

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 Raymond 的评论,除非输入电压在 几十伏的范围内,否则使用1千欧的输入电桥,INA126的输入级不会损坏。    未上电 INA126中引脚2和3之间的70k 输入电阻也许只是 ESD 保护二极管的电阻、因此不表示有任何损坏。 请说明 您施加了什么输入电压 、以及在输出端看到了什么使您认为器件已损坏?  

    请考虑到 INA126是一款双极输入仪表放大器、其最大 IB 为+/-50nA -这意味着使用10m Ω 输入偏置电阻器时、输入共模、Vcm、可能高达+/-1V -见下文。