Other Parts Discussed in Thread: INA126
INA126用于放大应变仪称重传感器的电压差。 电路如所附图片所示。 我们遇到的故障是 INA126的输入级似乎损坏。 在故障单元上、在未加电的情况下、测得引脚2和引脚3之间的输入电阻为70KOhms。 您认为设计存在任何问题吗? 是否有可以使用的更好的电路拓扑? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Osborne、
我不知道 INA126的问题。 您是否知道发生的故障机制或故障事件? 投机也会有所帮助。 您是否能够缩小哪些引脚短接至接地或接近接地的范围? 引脚3或 Vin+是否对地短路? 请向我提供更多信息。
根据原理图、这是低频响应 IA 增益电路、其中 BW < 500Hz。

e2e.ti.com/.../INA126-Strain-Gauge-05152023.TSC
此致!
雷蒙德
补充 Raymond 的评论,除非输入电压在 几十伏的范围内,否则使用1千欧的输入电桥,INA126的输入级不会损坏。 未上电 INA126中引脚2和3之间的70k 输入电阻也许只是 ESD 保护二极管的电阻、因此不表示有任何损坏。 请说明 您施加了什么输入电压 、以及在输出端看到了什么使您认为器件已损坏?
请考虑到 INA126是一款双极输入仪表放大器、其最大 IB 为+/-50nA -这意味着使用10m Ω 输入偏置电阻器时、输入共模、Vcm、可能高达+/-1V -见下文。