This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:电源定序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226257/opa564-power-supply-sequencing

器件型号:OPA564

您好!

我对功率运算放大器 OPA564的电源定序有疑问。 我想从单个电源运行运算放大器。 我实际上不需要它的数字功能。 但数据表明确指出、该数字电源必须始终显示在主电源之前或与主电源一起。

如何连接它? 这已经回答完毕、但遗憾的是、我无法再访问评估模块建议。

提前感谢、

Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stanislav:

    Unknown 说:
    很遗憾我无法再访问评估模块方案

    请参阅附件。  

    e2e.ti.com/.../sbou219.pdf

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的答复。 我在 LTSpice 中进行了一些仿真。 齐纳二极管实际上可以在启动时跟踪主电源轨。 但是、一旦我添加任何去耦、即使1nF 也会引起几微秒的延迟。 可以完全省略去耦吗? 或者、运算放大器能否容忍该延迟?

    提前感谢、

    Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Stanislav:  

    您可以省略去耦电容器。 如果您希望具有相同的电源斜坡、则最好移除去耦电容器。  

    运算放大器能否容忍此延迟?

    我没有关于 Vdd 轨比模拟电源上的最小延迟的硬数据。 由于您不使用数字逻辑、因此它不应产生任何差异、只要 OPA564为符合数据表要求的正确加电/断电即可。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    因此我可以简单地省略 Vdd 去耦、从主电源馈入齐纳、它应该有效。 然后将其稳定下来。

    感谢你的帮助。

    Stanislav