This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074M:TL074MJ 和 TL074MJB 之间的差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224261/tl074m-difference-between-tl074mj-and-tl074mjb

器件型号:TL074M

尊敬的:

早上好。

我要购买 TL074MJ、但 订购页面上似乎不再提供。

我找到了 P/N TL074MJB、请具体告诉我这两款产品的性能或规格差异是什么。

谢谢你。

此致、

Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅链接问题。 区别在于测试和认证、而在于器件本身的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我需要更详细地了解您的答案。 器件的功能行为似乎相同、"B"具有军用规格认证。 为了进行测试、两种产品之间是否执行了任何不同的测试? 请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    您能帮助我们理解问题产生的原因吗?  
    在产品页面上、我们似乎不再提供购买非军用选项的选择:  

    有关测试的详细信息、请参阅 SMD:  

    我无法发布文档的屏幕截图、但您可以在产品页面中访问它。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carolina:

    感谢您的答复。

    我们的客户想要为其项目购买 TL074MJ、但正如您提到的、产品页面上未提供该产品。  

    因此、我们需要向客户解释 TL074MJB 是替代产品、但看看 您提到的 SMD、我很难理解。

    请说明 TL074MJB 具有与 TL074MJ 相同的功能、并需要详细说明它们之间的区别。 请告知。

    如果可以、请在下面也回复我的电子邮件。

    danny@teba.co.kr

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    TL074MJB 是一款 QML 器件、该器件会根据 MIL-PRF-38535进行额外测试和处理、而 TL074MJ 则不然。 Caro 提到的 SMD 文档 详细说明了从 规格级别( 对于 TL074MJB、 列为 8102306CA)进行的电气测试。  

    此致、
    Ashley