This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:TLV170无法输出正确的电压

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV170, OPA4830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223771/tlv170-tlv170-could-not-output-a-correct-voltage

器件型号:TLV170
主题中讨论的其他器件: OPA4830

请 阅读附件文件。 您能否向我解释一下为什么当电路中的输入电流超过7mA 时、TLV170无法输出电压? 但该电路是在使用 AD8044放大器时工作的。

谢谢。

jimmye2e.ti.com/.../TVL170-could-not-output-voltage-beyond-7mA-current.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    不建议将 TLV170用作轨到轨输入。 3.3V 低于 TLV170的最小电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交叉参考工具提示 OPA4830

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=AD8044

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗恩--抱歉,我没有得到你的解释。 数据表指出 TLV 可以在轨到轨和低至2.7V 的电源电压下运行、如下面的屏幕副本所示。 我理解数据表中的某些内容是错误的吗?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV170具有轨到轨输出、但没有轨到轨输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    让我澄清一下 , 建议的 最低电压为4.5V。 因此、 在专业知识 或仔细考虑的情况下、2.7V 至4.5V 之间的范围是可能的。  

    在较高的输入共 模电压下、性能会降低、该模型 作为警告会产生更差的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron --谢谢你的解释。 非常感谢

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:  

    感谢您分享原理图、Ron 的 AD8044 P2P 替代产品适用于高带宽器件。

    您能否分享该设计的预期输入频率范围?  
    如果电压不高、我们仍可推荐采用 P2P 通用低压运算放大器、如 OPA4310IDR。 

    请告知我们、  

    祝你一切顺利。
    Caro.