主题中讨论的其他器件: OPA547
- 问题说明:
当输出电流为-10mA 时、我们的产品会振荡。 逐步定位表明振荡的是 OPA548器件
- 应用电路:
例如(图1)、G=1、外部纯电阻负载、直流输出
- 振荡波形:
频率为1.6MHz 时为230mV、如图2所示。 图3显示了另一个具有相同测试条件和30mV 振幅的 OPA548
- 生产条件:
电流范围为-5mA 至-16mA。 超出此范围的电流将不会振荡、与输出电压无关
现行措施:
1.我们将 R633从100R 更改为0R、并且振荡的振幅和频率保持不变。
2.我们更换了 OPA548,幅度降低到了100mV,但振荡没有完全消除
3.测得的负电源波形没有1.6MHz 的纹波
4.这一现象存在于不同批次的 OPA548中
请帮助分析原因和改进措施。 非常感谢!
图1:OPA548应用电路:电源±23V、NC 表示器件未焊接。
图2:CH1 (黄色)表示 OPA548引脚6输出波形、CH2 (紫色)表示引脚1输入波形
图3:同一电路板上的另一个 OPA548、具有与图2相同的测试条件