This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:振荡波形:1.6MHz 时为230mV、电流范围为-5 mA 至-16mA

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221527/opa548-oscillation-waveform-230mv-at-1-6mhz-current-range-from--5-ma-to--16ma

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA547
  • 问题说明:

当输出电流为-10mA 时、我们的产品会振荡。 逐步定位表明振荡的是 OPA548器件

  • 应用电路:

例如(图1)、G=1、外部纯电阻负载、直流输出

  • 振荡波形:

频率为1.6MHz 时为230mV、如图2所示。 图3显示了另一个具有相同测试条件和30mV 振幅的 OPA548

  • 生产条件:

电流范围为-5mA 至-16mA。 超出此范围的电流将不会振荡、与输出电压无关

现行措施:

1.我们将 R633从100R 更改为0R、并且振荡的振幅和频率保持不变。

2.我们更换了 OPA548,幅度降低到了100mV,但振荡没有完全消除

3.测得的负电源波形没有1.6MHz 的纹波

4.这一现象存在于不同批次的 OPA548中

请帮助分析原因和改进措施。 非常感谢!

图1:OPA548应用电路:电源±23V、NC 表示器件未焊接。


图2:CH1 (黄色)表示 OPA548引脚6输出波形、CH2 (紫色)表示引脚1输入波形

图3:同一电路板上的另一个 OPA548、具有与图2相同的测试条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    非常重要的问题:您的负载是什么? 输出端是否涉及任何电缆?

    但我在您的原理图中没有看到其他引脚是如何布线的。 请说明。

    您是否安装了电源电压去耦电容器?

    您的输入信号是什么? 它从何而来? 是否涉及电缆布线?

    为什么您的收益如此不寻常?

    请提供有关您的应用的更多信息。 更多详细信息->更多帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanli:  

    Unknown 说:
    请帮助分析原因和改进措施

    我可以看到、对于此设置、您没有足够的相位裕度。 在开始时没有足够的相位裕度、如图1所示。  

    您能告诉我这个应用程序吗、Kai 也暗示了这个应用程序吗? 我需要了解以下内容:

     您将原理图配置为缓冲放大器还是差分放大器?

    2.应用需要的 BW 是什么?

    3、什么是驱动负载? 您的输入幅度和频率是多少?

    问题在于、运算放大器的单位增益 BW 附近有一个第二极点(~1MHz)、因此很难将其消除。 如果应用带宽较低、或许我们可以找到补偿方法。 否则、您可能需要为应用选择不同的器件。

    请告知我们 有关该应用的信息。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanli:  

    我希望你的问题得到解决。 如果您需要进一步的帮助、请联系我们。  

    我现在要结束本次调查。  

    文厚赫兹、  

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    "您的负载是什么? 输出端是否涉及电缆布线?"

    回复:

    外部纯电阻负载、直流输出。将电缆与10R 电阻串联

    "但我在您的原理图中看不到其他引脚的接线方式。 请说明。

    您是否安装了电源电压去耦电容器?"

    回复:

    "您的输入信号是什么? 它从何而来? 是否涉及电缆布线?"

    答复:请参阅 图2和 图3。  它来自 运算放大器。

    "你为什么要这么做?"

    回复:

    我不明白你的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    "  您将原理图配置为缓冲放大器还是差分放大器?"

     回复:

    缓冲器。

    " 应用需要的带宽是多少?"

     回复:

    100kHz

    "3. 什么是驱动负载? 您的输入幅度和频率是多少?"

     回复:

    请参阅对 KAI 的答复

    "我可以看到、对于此设置、您没有足够的相位裕度。 在开始时没有足够的相位裕度、如图1所示。"

    回复:

    我认为问题的关键就在这里、我调整增益裕量和相位裕度

    可能还有其他更基本的原因。您可以设置一个环境来复制该情况。它与负载电流有关。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanli:  

    OPA548与 OPA547兼容。 如果您尝试使用 OPA547运算放大器、我认为振荡可能会消失。   

    由于这些 PSpice 模型是早期的模型、我不会100%确定、但在数据表中的类似图表中、OPA547比 OPA548看起来更好、我相信它应该会解决您的问题。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    来自故乡的工程师 ć、

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duanli:  

    如果您有其他问题、敬请告知。 我现在要结束本次调查。  

    此致!

    雷蒙德