Other Parts Discussed in Thread: OPA134
主题中讨论的其他器件:OPA134
你好
我们是该电路板的新手、并且不确定是否已正确阅读手册。 问题是、使用 OPS 放大时、即使我们要放大的差分信号未连接、我们也会得到4mV 或40mV。 在我们的应用中、当系统处于空闲状态时发送0V 非常重要。
我们的设置是这样的
- 两个开关均接地(我们切换 PD_SW 以进行非放大)
- V+为6V、V-为-6V、GND 已连接
- 使用 J7作为输出(J5用于非放大)
- 我们尚未在电路板上移除或添加任何电阻
那么、我们如何在输出端获得0V 电压呢?
谢谢你
Javi