This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:输出直流偏置

Guru**** 2507795 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221904/ths3217evm-output-dc-bias

器件型号:THS3217EVM
主题中讨论的其他器件:OPA134

你好

我们是该电路板的新手、并且不确定是否已正确阅读手册。 问题是、使用 OPS 放大时、即使我们要放大的差分信号未连接、我们也会得到4mV 或40mV。 在我们的应用中、当系统处于空闲状态时发送0V 非常重要。

我们的设置是这样的

  • 两个开关均接地(我们切换 PD_SW 以进行非放大)
  • V+为6V、V-为-6V、GND 已连接
  • 使用 J7作为输出(J5用于非放大)
  • 我们尚未在电路板上移除或添加任何电阻

那么、我们如何在输出端获得0V 电压呢?

谢谢你

Javi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难遵循(原理图更容易理解)、但是如果您禁用了 OPS、不应预期得到0V 电压。 此外、即使正确设置了所有器件、也会产生输出失调电压。 OPS 不是精密的 VFA 部件、而是一个非常高的压摆率 CFA 设计-通常、反相电流偏置电流将主导 OPS 中低增益设置的输出失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、现在我已经返回飞机、我已将该部分放在数据表中以进行 OPS 输出直流误差计算、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 认为、顺便说一下、有几个复合电路非常好地提高了 CFA 直流精度。 我们在早期的 Comlinex 也推出了这些产品、因为设计师们抱怨直流精度差、我更喜欢反相器件、  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa365c/snoa365c.pdf

    我想这是我想要的、在某个地方、我对这里的交流响应有了详细的发展、因为必须有一个通过控制的区域、如果匹配不好、则会产生响应纹波和较长的稳定尾。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我发现了我之前的工作、我更喜欢的是这个、这是一个非常涉及分析的工作、但开始和结束时都使用相同的 F 增益、同时沿途会出现一些纹波、  

    我后来修改了它、连接的是几个步骤以获得相当好的结果(25uV 输出偏移)并且在200MHz 范围内平坦、  

    这是修改后的 OPS 级、它现在在反相运行、并具有对 V+输入的反馈以进行直流偏移伺服、探针位于 OPA134输出端。  

    e2e.ti.com/.../THS3217-OPS-composite-with-OPA134.docx

    还有最后一个文件,请记住我只是在 OPS 这里锻炼,但整个设备都可用。  

    e2e.ti.com/.../THS3217-with-OPA134-composite.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供这些额外信息。 这看起来是减少偏移的良好解决方案。