This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何增大低电压运算放大器的输出摆幅。

Guru**** 2925760 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220512/how-to-increase-the-output-swing-of-the-low-voltage-operational-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA455OPA462

大家好、

基于客户的某些应用。  如何增大低电压运算放大器的输出摆幅。

您有什么建议电路吗? 谢谢。

输入信号使用 DAC 提供0~5V 电压

输出需要达到0~100V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是否考虑过使用 OPA455或 OPA462?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    否、我更新了运行条件。

     VCC=+- 125V、TI 高压 OP 不能满足此规范。 因此 、我们需要一些分立式元件来实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    它增加了必须承受高电压的组件。 功耗较低。 它需要双电源。

    VCM 必须处于电源轨范围内、运算放大器应具有抗相位反转功能。  可能具有挑战性。

    如果故障、许多元件可能会损坏。 建议使用保险丝。  

    应首先解决 VCM、您计划如何将0至5V 变为有效的 VCM?

    在低精度条件下、这相当简单、而在高精度条件下、这会困难得多。

    您需要准确吗? 输出电流多少;高电压线性放大器产生大量热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您的负载是什么? 您的信号是什么? 请向我们提供有关您的申请的更多信息。 更多详细信息->更多帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我不知道该怎么做。 因此、我需要您的帮助来解决它。

    客户希望使用此电路实现此应用。 电路能否工作?   

    输出电流小于20mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    齐纳二极管为15V、因此运算放大器的额定电压应为36V 或更高。  放大器电路增益是-10 =-100k/10k;这对您来说太低了。

    您需要-50增益使5V 输入摆幅实现250V 输出摆幅(尽管电路不能直达+/-125V)

    将输入电阻器更改为2k (原为10k)

    由于输入不是+/-2.5V、因此还需要失调电压

    可以将偏移量添加到 IN-引脚上;用第二个电路将10k 替换为接地。

    这在大约10k 欧姆时提供5V / 2 * 50/51;因此两种更改都使最终电路 VOUT =(2.5V - VIN)* 50