This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9004-Q1:直流条件下的输出电阻以及在设计中应如何考虑该电阻

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220947/tlv9004-q1-output-resistance-at-dc-conditions-and-how-it-should-be-accounted-for-in-design

器件型号:TLV9004-Q1

您好!

我将 TLV9004-Q1用于光电二极管放大器设置、不清楚如何在准直流条件下处理输出阻抗。 数据表指出、放大器在 f = 100kHz 时的输出电阻为~1200欧姆、该电阻降至 f = 1kHz 时降至约1100欧姆。 不过、图中没有显示在较低频率下发生的情况。 此外、在应用部分中、提供了一个使用接近该1200欧姆输出阻抗的电阻器值的光电二极管放大器示例、但设计公式中未考虑到这一点。 我用这个例子来询问在使用低频1e3欧姆范围内的电阻器时、1200Ohm 输出电阻是否是需要考虑的重要设计条件、 在接近直流的低频下、输出阻抗逐渐降低到什么程度? 如果它保持在这个近似值范围内、那么只需从用于反馈的电阻器中减去该值、将是合理的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奥斯汀:  

    我会 利用 1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计、该设计在任何计算中均未涵盖器件的输出阻抗。  
    在尝试评估电路的稳定性时、主要要考虑输出阻抗、在这种情况下、设计涵盖了针对稳定性的接近率评估。  

    [报价 userid="560912" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220947/tlv9004-q1-output-resistance-at-dc-conditions-and-how-it-should-be-accounted-for-in-design "]此外、在应用部分中、提供了一个使用接近此1200欧姆输出阻抗的电阻器值的光电二极管放大器示例、但设计公式中未考虑此因素。 我用这个例子来询问在使用低频1e3欧姆范围内的电阻器时、1200Ohm 输出电阻是否是需要考虑的重要设计条件、 在接近直流的低频下、输出阻抗逐渐降低到什么程度? 如果它保持在这个近似值范围内、那么从用于反馈的电阻器中减去这个值是合理的。

    我不确定这部分问题的含义是什么...您能否重新表述?  
    我没有看到电阻器值接近1200欧姆输出阻抗:

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    很抱歉、我是打算参考电流检测应用、仅针对该电阻器。 我不以这个设计为目标、只是提到了它、因为此设计使用一个1.2K 电阻器、并且在公式中不考虑1.2K 输出阻抗、 因此、我不确定 在低频应用中是否必须考虑输出阻抗、以确保准确性。 在光电二极管放大器电路中、我认为1.2K 值 309k 是可以忽略不计的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奥斯汀:  

    明白了、我认为在直流应用的计算中不需要考虑放大器的输出阻抗。 在数据表中看到的电流检测应用中、RG = 1.2k 是与输出阻抗相匹配的巧合。 有一个次级参考设计- 单电源、低侧、单向电流检测电路、它使用同一个放大器(双通道)、但具有不同的 RG (在本例中为 R2)。  

    连接的电路设计注意事项中没有提到输出阻抗。 但是、正如我之前提到的、考虑到开环增益和运算放大器输出端的负载、出于稳定性考虑、会影响相位裕度(或接近速率)。  

    我们有一项关于 TIPL 稳定性的培训: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

    如果您分享了原理图、我们还可以通过 e2e 帮助您进行稳定性分析。  

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    我同意 Caro 的观点。 您提到的1200r 是开环输出阻抗。 但开环输出阻抗不是具有闭环反馈环路的电路中会看到的阻抗。 您将只会看到比开环输出阻抗小得多的闭环输出阻抗、至少在较低的频率下是如此。 将开环输出阻抗除以环路增益、您将大致获得闭环输出阻抗。 (开环增益除以闭环增益=环路增益。)

    您可以通过以下方式通过此测试电路轻松仿真闭环输出阻抗:

    e2e.ti.com/.../austin_5F00_tlv9002.TSC

    y 轴上显示的"增益"意味着"Vout 除以 IG1"、即闭环输出阻抗。 单位是"欧姆",而不是"db"顺便说一句。 我更应该纠正它  

    您可以看到、正如 Caro 已提到的、在较低频率下、闭环输出阻抗可忽略不计、甚至在直流条件下完全不起作用。 但在高于10kHz 的频率下、它变得越来越重要。 1MHz OPAMP 因此不足为奇。 如果您确实需要处理100kHz、那么您可能需要选择更快的 OPAMP、因为1MHz OPAMP 在100kHz 时提供的增益储备(环路增益)仅为20dB (10V/V)、这在精密应用中是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Carolina 和 Kai! 这现在很有意义。