您好!
我将 TLV9004-Q1用于光电二极管放大器设置、不清楚如何在准直流条件下处理输出阻抗。 数据表指出、放大器在 f = 100kHz 时的输出电阻为~1200欧姆、该电阻降至 f = 1kHz 时降至约1100欧姆。 不过、图中没有显示在较低频率下发生的情况。 此外、在应用部分中、提供了一个使用接近该1200欧姆输出阻抗的电阻器值的光电二极管放大器示例、但设计公式中未考虑到这一点。 我用这个例子来询问在使用低频1e3欧姆范围内的电阻器时、1200Ohm 输出电阻是否是需要考虑的重要设计条件、 在接近直流的低频下、输出阻抗逐渐降低到什么程度? 如果它保持在这个近似值范围内、那么只需从用于反馈的电阻器中减去该值、将是合理的。
谢谢你