This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:SHDN 引脚的用法

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219980/tlv9001-usage-of-shdn-pin

器件型号:TLV9001

你好

如数据表中所述、使用了一个上拉电阻器。 我不想在上电期间启用放大。 因此、我要在 SHDN 引脚上使用下拉电阻器。

由于存在内部上拉电阻、我应该选择多大的下拉电阻器电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /SHDN 引脚拉至低电平时的漏电流典型值为150nA。 kΩ 电阻器上的压降最高为0.1V、则最高可使用666 μ V。 用更少的钱来补偿最坏的情况。 kΩ、100 kΩ 或10 μ F 应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着在150nA -> 1.3M 下的压降小于0.2V。 但是、由于150nA 只是一种典型的规格、并且可能因芯片的不同而存在很大差异、并且随着温度的升高、我会选择一个大储备来安全地覆盖内部上拉。 我认为下拉电阻应在 kOhm 范围内、并且不超过10k。

    不过请记住、内部上拉似乎非常高、此时1.3M 的巨大下拉足以强制电压几乎降至0V。 这意味着关闭下拉电阻时、关断引脚上只有非常高的上拉电阻。 因此、出于充分理由、数据表"强烈建议"将低电压或高电压直接连接到该引脚、就好像控制电压将来自提供低输出阻抗的数字栅极。 仅通过巨大的内部上拉电阻、即使是最小的噪声或 EMI 也可能会使关断引脚发生切换或将噪声引入 TLV9001的内部信号路径。  

    还应记住、即使在关断模式下为 OPAMP 上电、您也可能会看到输出干扰、直到电源电压达到 OPAMP 的最小工作电源电压。 因此、我建议执行一些测试。

    还有一个问题:TLV9001的电源电流非常低、并且关断特性使电源电流甚至可以显著降低。 另一方面、使用10k 下拉电阻器会导致500µA μ A 的电流、这比 TLV9001的正常静态电流高10倍。 因此、如果您计划实现非常小的总功耗、则使用下拉可能会适得其反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 和 Clemens 在设计中对 TLV900x 使用下拉电阻器的建议是正确的。

    您是使用关断功能来隔离信号路径、还是使用关断器件来节省功耗?

    本应用手册介绍了 TLV90xxS 器件的关断特性和注意事项: "" 具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计"

    您是否在使用放大器的全带宽? TLV9041S 在关断引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。 这可能是节省功耗的更好选择(假设您可以承受 TLV9041S 的更小规格)。

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的想法是使用一个具有 shdn 功能的放大器作为模拟三态缓冲器。

    我想在上电后测量电容器上的电压。 因此、在上电步骤期间、我需要将放大器置于高阻态。 以避免在更改电容器上的电压时产生泄漏电流。

    上电后、我将使放大器对电容器充电或放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。 这种电压采样方法可能效果很好。  

    如果您不担心电力问题、Kai 和 Clemens 之前提到的解决方案应该易于实施。  

    如果您有功率预算、TLV9041S 可能是值得的替代方案。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各