你好
如数据表中所述、使用了一个上拉电阻器。 我不想在上电期间启用放大。 因此、我要在 SHDN 引脚上使用下拉电阻器。
由于存在内部上拉电阻、我应该选择多大的下拉电阻器电阻?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这意味着在150nA -> 1.3M 下的压降小于0.2V。 但是、由于150nA 只是一种典型的规格、并且可能因芯片的不同而存在很大差异、并且随着温度的升高、我会选择一个大储备来安全地覆盖内部上拉。 我认为下拉电阻应在 kOhm 范围内、并且不超过10k。
不过请记住、内部上拉似乎非常高、此时1.3M 的巨大下拉足以强制电压几乎降至0V。 这意味着关闭下拉电阻时、关断引脚上只有非常高的上拉电阻。 因此、出于充分理由、数据表"强烈建议"将低电压或高电压直接连接到该引脚、就好像控制电压将来自提供低输出阻抗的数字栅极。 仅通过巨大的内部上拉电阻、即使是最小的噪声或 EMI 也可能会使关断引脚发生切换或将噪声引入 TLV9001的内部信号路径。
还应记住、即使在关断模式下为 OPAMP 上电、您也可能会看到输出干扰、直到电源电压达到 OPAMP 的最小工作电源电压。 因此、我建议执行一些测试。
还有一个问题:TLV9001的电源电流非常低、并且关断特性使电源电流甚至可以显著降低。 另一方面、使用10k 下拉电阻器会导致500µA μ A 的电流、这比 TLV9001的正常静态电流高10倍。 因此、如果您计划实现非常小的总功耗、则使用下拉可能会适得其反。
凯
您好!
Kai 和 Clemens 在设计中对 TLV900x 使用下拉电阻器的建议是正确的。
您是使用关断功能来隔离信号路径、还是使用关断器件来节省功耗?
本应用手册介绍了 TLV90xxS 器件的关断特性和注意事项: "" 具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器设计。 "
您是否在使用放大器的全带宽? TLV9041S 在关断引脚上没有内部上拉或下拉电阻器。 这可能是节省功耗的更好选择(假设您可以承受 TLV9041S 的更小规格)。
此致!
雅各