This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:方框图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321, LM2902, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220172/ts321-block-diagram

器件型号:TS321
主题中讨论的其他器件: LM2902LM2904

你好

在查看 TS321方框图后、我发现输出低侧 PNP 是 E-B 短路、我认为这是故障。 由于我在这里放置了方框图、因此请进行检查并为我显示正确的方框图。

e2e.ti.com/.../TS321-block-diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、基极连接绘制错误、必须更靠近左侧(ST 数据表中的 Q13/Q12)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TS321是 ST 原始 TS321的克隆版本、因此我认为 TS321的原始数据表显示了正确的方框图。

    顺便说一下、还有一个问题:基极处带有补偿电容的晶体管应该是 PNP、而不是 NPN。 NPN 会降低输入级电流镜的性能。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您分享了正确的方框图。

    另一个问题:您能告诉我为什么灌电流源连接在 OUT 和 GND 之间。

    产生该问题的原因是、我们的客户在施加超过规格 VCC-1.5V 的输入共模电压时发现了 TI 的 TS321和 ST 的 TS321的性能差异。 TI 的 TS321保持低电平状态、ST 的 TS321则保持低电平状态。 我认为 TI 的 TS321通过这个灌电流源来保持低电平状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东浩市

    灌电流源连接在 OUT 和 GND 之间、以允许 VOL 接近0V。  在输出大约为0.6V 之前,PNP 输出无法导通;ST 也应 具有此电流吸收器。 几十年前、当 TS321、LM2902和 LM2904是新产品时、VOUT 接近零 就很少见。

    至少 一个输入足够低 (在有效的 共 模范围内)以保持输入级偏置、这一点很重要。

    本应用手册重点介绍了使 TS321和大多数现代运算放大器不同的方面。

    LM324/LM358内核设备设计指南