主题中讨论的其他器件: LM2902、 LM2904
你好
在查看 TS321方框图后、我发现输出低侧 PNP 是 E-B 短路、我认为这是故障。 由于我在这里放置了方框图、因此请进行检查并为我显示正确的方框图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ron:
非常感谢您分享了正确的方框图。
另一个问题:您能告诉我为什么灌电流源连接在 OUT 和 GND 之间。
产生该问题的原因是、我们的客户在施加超过规格 VCC-1.5V 的输入共模电压时发现了 TI 的 TS321和 ST 的 TS321的性能差异。 TI 的 TS321保持低电平状态、ST 的 TS321则保持低电平状态。 我认为 TI 的 TS321通过这个灌电流源来保持低电平状态。
此致、
东浩市
灌电流源连接在 OUT 和 GND 之间、以允许 VOL 接近0V。 在输出大约为0.6V 之前,PNP 输出无法导通;ST 也应 具有此电流吸收器。 几十年前、当 TS321、LM2902和 LM2904是新产品时、VOUT 接近零 就很少见。
至少 一个输入足够低 (在有效的 共 模范围内)以保持输入级偏置、这一点很重要。
本应用手册重点介绍了使 TS321和大多数现代运算放大器不同的方面。