This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:任何 MC1458都出现振荡问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MC1458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216536/mc1458-problem-for-oscillation-by-any-mc1458

部件号:MC1458

发生一些 MC1458振荡、输出侧的 ADC 将停止。

我想判断原因是 MC1458上的变体规范存在电路问题、或者存在缺陷。

TIJ CQE 已请求对 E2E 申请原理图审核。

您是否会查看下面的原因并提供相关建议?

【原理图】

下面附上了所摘录的原理图、MC1458使用4个、所有输入和输出均为相同的外部元件。

【问题】

下面附加了波形、-1V~-2V 时会发生振荡。

(__LW_AT__CH1:输入±4V、CH2:输出)μ A

当 NG 部件时、所有输出通道也会出现振荡。

※正常情况

・其他信息

当负电流超过1.7A 时、NG 部件会出现纹波。 (60μs μ s 周期)

(__LW_AT__CH1:输出、CH2:电流、ch3:输入)μ A

→Vcc+、Vcc-、输入侧和5V 电源(到 ADC)未发现纹波。

→用 NG 部件替换正常部件后、纹波得到改善。 (正常⇒NG 是出现纹波)

如需详细信息、请离线或直接通过电子邮件联系

此致、

佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,

    输出是直接连接到 ADC 还是具有一些串联电阻(或其他电路)?

    ADC 的电容是多少、以 pF 为单位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron San

    感谢您的回复。

    是的、MC1458的输出直接连接到 ADC。

    中 ADC 的电容为10pF、ADC 信息如下。

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7891.pdf

    此致、

    佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐吉山市

     MC1458中的所有交流参数都只有典型值;没有限制。 没有指定  交流方差的最大值。

    我无法将这些观察结果与  具有最小值或最大值的任何指定参数相关联。

    为确保设计稳健性、建议 将一些电容器  与反馈电阻器 R502、R504、R506并联。  

    最小值= NON_INV_GAIN/(6.28*GBWP*R)= 2pF

    最小值=2/(6.28*1e6*20000)=2pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San

    感谢您的建议、客户确认添加电容器。  

    您能告诉我以下两点吗?  

    ・上述建议意味着可以改善瞬态裕度、相位裕度和其他内部补偿、是否正确?   

    ・这些振荡仅发生在 某些制造厂制造的 MC1458。

    特性变化或最小/最大值是否可能会因 fab 而变化?

    此致、

    佐知志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐吉山市

    我需要所有标签 信息来研究 这条思考之路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐吉山市

    上述建议旨在改善应用程序中的相位裕度,使其对产品性能差异的敏感性降低。

    最近发布的是 PCN 20210720001.1、该版本对设计和晶圆工艺以及其他不那么重要的因素进行了更改。 这可能会 增加观察到的性能差异量。 POST PCN 材料完全符合数据表要求。