发生一些 MC1458振荡、输出侧的 ADC 将停止。
我想判断原因是 MC1458上的变体规范存在电路问题、或者存在缺陷。
TIJ CQE 已请求对 E2E 申请原理图审核。
您是否会查看下面的原因并提供相关建议?
【原理图】
下面附上了所摘录的原理图、MC1458使用4个、所有输入和输出均为相同的外部元件。

【问题】
下面附加了波形、-1V~-2V 时会发生振荡。
(__LW_AT__CH1:输入±4V、CH2:输出)μ A
当 NG 部件时、所有输出通道也会出现振荡。

※正常情况

・其他信息
当负电流超过1.7A 时、NG 部件会出现纹波。 (60μs μ s 周期)
(__LW_AT__CH1:输出、CH2:电流、ch3:输入)μ A

→Vcc+、Vcc-、输入侧和5V 电源(到 ADC)未发现纹波。
→用 NG 部件替换正常部件后、纹波得到改善。 (正常⇒NG 是出现纹波)
如需详细信息、请离线或直接通过电子邮件联系
此致、
佐知志