This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:该放大器的热尾丝稳定行为是什么?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, INA129, LMP7704, LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218839/lmp7704-sp-what-is-the-thermal-tail-settling-behavior-of-this-amplifier

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件: INA129LMP7704LMP2012QML-SP

您好!

 LMP7704-SP 的热尾稳定行为是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekam,

    此器件的响应与我为 INA129提供的响应相同。  如果您有其他问题、请告诉我:

    1. 我认为、通过"热尾稳定行为"、您指的是上电时的失调电压稳定。  这是您的意思吗?
    2. 器件的热上电特性将取决于负载。  为了实现最小的负载、器件的偏移应以微秒为单位趋稳。  
    3. 运行中的负载阶跃变化会导致器件自发热。  这还会导致偏移漂移 、这将需要几微秒的时间才能稳定到。
    4. 对于大多数精密器件而言、这种行为并不是特点、因为趋稳时间为微秒级、在大多数应用中通常不构成问题。
    5. 如果您对此行为有疑虑、您必须向我提供有关您的特定条件的更多详细信息。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP7704-SP 的产品说明书中并没有说明任何趋稳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国家队对出色的稳定性表现没有太大兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们仅显示响应阶跃输入电压的输出设置(有关  LMP7704、请参见下文)、包括0.1%、0.01%以及有时0.0015%(16位)的建立时间-正如 Kai 所指出的那样、此处缺失。

    就热尾稳定行为而言、这需要涉及具有不同热阻特性的每种封装的输出电压和/或负载(功率耗散)的多维变化矩阵进行表征、因此很少这样做。 通过使用我们的零漂移器件之一(如 LMP2012QML-SP (双通道))、可以获得理想的热稳定时间行为。