Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, INA129, LMP7704, LMP2012QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP7704-SP 主题中讨论的其他器件: INA129、 LMP7704、 LMP2012QML-SP
您好!
LMP7704-SP 的热尾稳定行为是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, INA129, LMP7704, LMP2012QML-SP
您好!
LMP7704-SP 的热尾稳定行为是什么?
谢谢
Ekam,
此器件的响应与我为 INA129提供的响应相同。 如果您有其他问题、请告诉我:
此致、
Art Kay
通常、我们仅显示响应阶跃输入电压的输出设置(有关 LMP7704、请参见下文)、包括0.1%、0.01%以及有时0.0015%(16位)的建立时间-正如 Kai 所指出的那样、此处缺失。

就热尾稳定行为而言、这需要涉及具有不同热阻特性的每种封装的输出电压和/或负载(功率耗散)的多维变化矩阵进行表征、因此很少这样做。 通过使用我们的零漂移器件之一(如 LMP2012QML-SP (双通道))、可以获得理想的热稳定时间行为。