Other Parts Discussed in Thread: LF353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LF353-N 主题中讨论的其他器件:LF353
您好!
建议的操作 Vcc 范围是多少? 从数据表中的图5可以看出 VCC 范围是 +-5Vmin---+-18Vmax 吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ken:
此图仅显示 LF353的典型性能。 此图不能保证运算放大器在低至+/-5V 及以下的电压下工作。
在第11页、数据表显示:
"每个放大器都由一个齐纳基准单独偏置、从而允许电路在±6V 电源上正常运行。 低于这些值的电源电压可能会导致较低的增益带宽和压摆率。"
第4页的脚注(3)指出:
"电源电压抑制比的测量条件是同时增加或减少两个电源幅度、符合
通常的做法。 VS =±6V 至±15V。"
所以、我认为建议的电源电压范围是+/-6V 到+/-15V。
凯