This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353-N:建议的 Vcc 范围?

Guru**** 2832825 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218063/lf353-n-what-is-the-recommended-vcc-range

器件型号:LF353-N
主题中讨论的其他器件:LF353

您好!

    建议的操作 Vcc 范围是多少? 从数据表中的图5可以看出 VCC 范围是 +-5Vmin---+-18Vmax 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    此图仅显示 LF353的典型性能。 此图不能保证运算放大器在低至+/-5V 及以下的电压下工作。

    在第11页、数据表显示:

    "每个放大器都由一个齐纳基准单独偏置、从而允许电路在±6V 电源上正常运行。 低于这些值的电源电压可能会导致较低的增益带宽和压摆率。"

    第4页的脚注(3)指出:

    "电源电压抑制比的测量条件是同时增加或减少两个电源幅度、符合
    通常的做法。 VS =±6V 至±15V。"

    所以、我认为建议的电源电压范围是+/-6V 到+/-15V。