This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1输出电压和放大器;总误差

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216559/ina240-q1-ina240-q1-output-voltage-total-error

器件型号:INA240-Q1

大家好、

您可以澄清以下问题

我们是否需要考虑 INA240A1放大器输出中的总误差?

如果我们需要考虑输出中的总误差百分比、那么我们如何考虑输出电压中的总误差?

INA 240A 输出公式:

输出电压= Vsense*增益+(Vref1-Vref2)/2

包括增益误差和偏移误差=>

最大值 输出电压=(Vsense+ Voffset)*增益*(1+增益误差)+(Vref1-Vref2)/2

如何在输出方程中添加非线性误差??

谢谢。此致、

Giridhar.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gridhar、

    在数据表的第8.4.4节中提供了详细的"误差计算"。 它可以解答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    可以将非线性误差的处理方式与增益误差相同。 因此、根据您的公式、最大输出电压=(Vsense+ Voffset)*增益*(1+增益误差)*(1+非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。

    此估算方法比较悲观、可以将误差绝对值简单地加在一起。

    如前所述、 数据表第8.4.4.2节 提供了一些总误差计算示例。

    还有一些 视频 、您可以在其中找到更深入的说明

    此外、还可 在此处下载误差计算器。 这是在不同使用条件下评估某个电流检测放大器的快速方法。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的回复和附加信息。

    我已经查看了数据表第8.4.4.2节。

    考虑 CSA 输出电压、如下所示:

    最大输出电压=(Vsens+ Voffset)*增益*(1+增益误差)*(1+非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。

    最小输出电压=(Vsense - Voffset)*增益*(1-增益误差)*(1-非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。

    此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    是的、可以像计算一样计算最小值/最大值。

    此致、Guang