大家好、
您可以澄清以下问题
我们是否需要考虑 INA240A1放大器输出中的总误差?
如果我们需要考虑输出中的总误差百分比、那么我们如何考虑输出电压中的总误差?
INA 240A 输出公式:
输出电压= Vsense*增益+(Vref1-Vref2)/2
包括增益误差和偏移误差=>
最大值 输出电压=(Vsense+ Voffset)*增益*(1+增益误差)+(Vref1-Vref2)/2
如何在输出方程中添加非线性误差??
谢谢。此致、
Giridhar.N.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以澄清以下问题
我们是否需要考虑 INA240A1放大器输出中的总误差?
如果我们需要考虑输出中的总误差百分比、那么我们如何考虑输出电压中的总误差?
INA 240A 输出公式:
输出电压= Vsense*增益+(Vref1-Vref2)/2
包括增益误差和偏移误差=>
最大值 输出电压=(Vsense+ Voffset)*增益*(1+增益误差)+(Vref1-Vref2)/2
如何在输出方程中添加非线性误差??
谢谢。此致、
Giridhar.N.
大家好、Giridhar、
可以将非线性误差的处理方式与增益误差相同。 因此、根据您的公式、最大输出电压=(Vsense+ Voffset)*增益*(1+增益误差)*(1+非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。
此估算方法比较悲观、可以将误差绝对值简单地加在一起。
如前所述、 数据表第8.4.4.2节 提供了一些总误差计算示例。
还有一些 视频 、您可以在其中找到更深入的说明
此外、还可 在此处下载误差计算器。 这是在不同使用条件下评估某个电流检测放大器的快速方法。
此致、Guang
尊敬的 Guang:
感谢您的回复和附加信息。
我已经查看了数据表第8.4.4.2节。
考虑 CSA 输出电压、如下所示:
最大输出电压=(Vsens+ Voffset)*增益*(1+增益误差)*(1+非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。
最小输出电压=(Vsense - Voffset)*增益*(1-增益误差)*(1-非线性误差)+(Vref1. + Vref2)/2。
此致、
Giridhar。