This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:失调电压计算

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216174/opa2227-offset-calculation

器件型号:OPA2227

团队、

我的客户正在将 OPA2227U 与 OPA2227UA 进行比较。  您能否解释一下如何正确计算器件随温度变化的失调电压?

  • 在25°C 时的偏移量中加上温度相关的偏移量?

  • 将与温度相关的失调电压与已在温度范围[-40;+85]中给出的失调电压相加?

应如何解读[-40;+85°C]范围内的失调电压?  

  • 是否已经考虑了失调电压推导?
  • 最大偏移是 @85°C 100µV 还是0.6µV *(85-25)+ 100µV μ V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    可以使用25°C 下的失调电压和温漂(dVOS/dT)来计算随温度变化的失调电压。 根据过程中的高斯分布、这两种规格都有一个典型值和一个最大值。

    例如、要计算 U 封装对应65°时器件的典型 Vos、可使用以下公式:VosTyp85 = 5 + 0.1*(85-25)= 11µV μ V

    当然、 Vos 和 Vos 漂移规格均为+/-、因此偏移极性可以为负或正。

    请注意、表中的 Vos 漂移规格是整个温度范围内总漂移的线性近似值、上述计算应视为一个估算值或典型值、而不是一个精确值。 不同温度下的确切 Vos 受工艺变化和非线性 dVOS/dT 曲线的影响。

    这就是为什么数据表指定了温度范围内的最大偏移。 此规格考虑了 25°C 下失调电压的过程分布、 失调漂移的过程分布以及漂移随温度的非线性。 此最大规格是该温度范围内最坏的情况、 而 上面的计算是对该温度范围内运行的估计值。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更正了一个错误:上面的示例计算是针对 典型器件的 Vos AT  °μ A C、不是65。

    最大偏移是否为 0.6µV 85°C 100µV 或@*(85-25)+ 100µV?

    如规格表中所给出的那样、OPA2227U @85°C 的最大偏移为100µV μ V。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    关于此主题、有一个很好的应用手册:

    e2e.ti.com/.../sloa059b.pdf

    请参阅第5.3节。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在情况下 一个双曲线 失调电压较大 (例如|Vos|>1mV)、Vos 和失调电压的 R 晶体管输入级相互关联:漂移=~Vos (25)/298C

    因此: Max_Vos[@65C]= max_Vos (25C)+ delta_T * max_Drift =+/-75uV+/-(65C-25C)/* 0.6uV/C =+/-99uV  (线性加法)

    在情况下 CMOS 或 JFET 晶体管输入级失调电压和失调电压漂移不相关、因此必须按照添加失调电压和漂移 向量 :

    Max_Vos[@65C]=[(max_Vos (25C)^2 +(delta_T * max_Drift)^2]^0.5 =+/-(75^2)+(24^2)]^0.5 =+/-79uV

    由于 OPA2227是双极输入运算放大器、初始偏移非常低、为+/-75uV、因此65C 时的 Vos 最大值将介于+/-79uV 和+/-99uV 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    很乐意提供帮助。 我现在将继续、关闭该主题。

    如果您有任何其他问题、请随时再次进行答复。

    谢谢。

    察赫