请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:LM318中讨论的其他器件您好、专家!
过去、我们公司在制造的电路板上有一个使用 LM318的反向放大器电路。
1号引脚(BAL/CR1)和输出引脚之间连接了一个10pF 电容器、但设计这款电路板的工程师已经离开公司、我不了解设计的目的。
数据表中的图41具有类似的图、但我们的电路板没有5kΩ Ω 电阻器。
(顺便说一下、请告诉我图41中电路的用途是什么。)

如果您能猜到设计意图、请告诉我。
此致。
Nobita.